Schmalz

Manual handling • Glass • Window

Vacuümheftoestel VacuMaster Window maakt toevoer van een glasreinigingssysteem mogelijk

Om de ruiten schoon te maken voor latere plaatsing/installatie in de houten kozijnen, wordt in een bedrijf een glasreinigingsinstallatie gebruikt. Met dit reinigingssysteem worden dagelijks tot 150 ruiten gereinigd. Voorheen waren er twee werknemers nodig om de ruiten te behandelen. Om het logistieke proces efficiënter en gemakkelijker te maken, wordt nu een vacuümhefapparaat gebruikt.

Met de vacuümhefinrichting VacuMaster Window kunnen de 170 kg wegende ruiten gemakkelijk van de glastrolley worden getild en op het reinigingssysteem worden geplaatst. Het gebruik van 2 SPU-zuigplaten voorkomt krassen op het oppervlak. De VacuMaster Window overtuigt door zijn eenvoudige bediening en garandeert gezondheidsvriendelijk werken door rekening te houden met de nieuwste ergonomische bevindingen. De ruiten kunnen met de hefinrichting 90° naar links en naar rechts worden gedraaid en kunnen zo, afhankelijk van het formaat, op het reinigingssysteem worden geplaatst. Slechts één werknemer is nodig om het VacuMaster Window te bedienen.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.