Schmalz

Manual handling • Glass • Glass sheets

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Glass do ergonomicznego przenoszenia dużych elementów szklanych w obszarach zewnętrznych

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Glass jest idealne do bezpiecznego i ergonomicznego przenoszenia szklanych elementów roboczych na zewnątrz budynków. VacuMaster Glass jest mocowany do żurawia budowlanego i bez wysiłku podnosi ładunki o masie do 600 kg. Obrabiane elementy są przytrzymywane przez maksymalnie osiem płyt ssących. Element obrabiany jest mocowany wyłącznie za pomocą podciśnienia.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.