Schmalz

Thin Glass Gripper

The thin glass gripper is a special gripper for the extremely dynamic and gentle handling of sensitive workpieces in automated or semi-automated processes. It reduces the dynamic and static forces on workpiece through the optimized dimensioning and distribution of suction positions.

Benefits of thin glass grippers:

  • Significant reduction in damage rate for the thinnest workpieces (less than 0.1 mm thick) 

  • Full-surface gripping with low vacuum level 

  • Suction area made from mark-free PEEK to avoid glass surface contamination

Typical areas of application:

  • Thin glass grippers are used in the manufacture of TFT displays, smartphones or tablets. The special gripper is also suitable for contamination-free handling without compromising downstream processes such as coating.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.