Schmalz

Thin Glass Gripper

The thin glass gripper is a special gripper for the extremely dynamic and gentle handling of sensitive workpieces in automated or semi-automated processes. It reduces the dynamic and static forces on workpiece through the optimized dimensioning and distribution of suction positions.

Benefits of thin glass grippers:

  • Significant reduction in damage rate for the thinnest workpieces (less than 0.1 mm thick) 

  • Full-surface gripping with low vacuum level 

  • Suction area made from mark-free PEEK to avoid glass surface contamination

Typical areas of application:

  • Thin glass grippers are used in the manufacture of TFT displays, smartphones or tablets. The special gripper is also suitable for contamination-free handling without compromising downstream processes such as coating.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.