Schmalz

Un fût de couleurs - l'ergonomie rencontre la couleur

Protection, décoration, fonction - les revêtements protègent les surfaces, influencent leur aspect et leur confèrent certaines propriétés. Spécialiste des revêtements colorés, FreiLacke mise sur les aides au levage ergonomiques de Schmalz pour la manipulation de ses conteneurs d'expédition. Grâce à leur configuration individuelle, ils sont parfaitement adaptés à la tâche à accomplir.

Avec le VacuMaster, même les fûts lourds de 200 litres peuvent être conservés sans effort.

A Great Place to Work 2023 et donc l'un des meilleurs employeurs du Bade-Wurtemberg : Emil Frei GmbH & Co. KG, marque FreiLacke, a su impressionner ses employés et le jury du concours. "L'une des raisons est certainement que nous attachons une grande importance à l'ergonomie des postes de travail", explique Dr. Rainer Frei, directeur général et directeur commercial. "Notre personnel est le garant de notre grand succès et nous le soutenons. Bien entendu, cela implique de réduire les contraintes physiques dans la mesure du possible." En particulier, par exemple, dans les stations d'emballage. Plusieurs centaines de colis pesant 25 kilogrammes chacun et de lourds fûts doivent y être déplacés chaque jour. "Cela représente plusieurs tonnes par équipe", souligne Oliver Zanner, responsable du marketing chez FreiLacke. La solution : les appareils de levage à ventouses de Schmalz. Le fonctionnement utilise également de nombreux appareils de levage pour la manipulation des matières premières et dans les gammes de produits.

En discutant avec le service des ventes, il est apparu clairement que la solution VacuMaster conçue individuellement pour nous donnerait le meilleur résultat - et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'est que grâce à l'aide au levage que nous sommes en mesure de manipuler les lourds fûts sans mettre à rude épreuve nos employés. C'est formidable !
∼ Frank Januschowski, directeur logistique de FreiLacke

Fondée en 1926, l'entreprise familiale FreiLacke produit des couleurs et des revêtements sur mesure pour des clients des secteurs de la construction de véhicules, de machines et d'appareils, du revêtement à façon, du mobilier fonctionnel, de la technique de stockage, de la construction et du sanitaire, ainsi que pour les véhicules ferroviaires et l'industrie de l'énergie éolienne. Cela comprend les revêtements liquides ainsi que les revêtements en poudre et électrophorétiques et les solutions composites. En 2023, plus de 650 employés ont généré un chiffre d'affaires annuel d'environ 180 millions d'euros sur le site de Bräunlingen-Döggingen, dans le sud de la Forêt-Noire. Les produits du spécialiste des revêtements de systèmes sont vendus à des clients industriels dans le monde entier.

Planification individuelle

Depuis 2010, FreiLacke profite de l'excellente ergonomie des systèmes de manutention du vide et des grues de Schmalz. Les solutions de Schmalz réduisent considérablement la charge du personnel lors du levé. Le dos et le système musculo-squelettique sont ainsi soutenus. L'association indépendante Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) le confirme par son joint.

"Grâce au VacuMaster, nous pouvons également prélever nos revêtements industriels de manière ergonomique dans des fûts de 200 litres", souligne Oliver Zanner.Le dispositif de levage par le vide VM-Basic-270-1 permet de manipuler sans effort et dans le respect de la santé des pièces, même très lourdes. Sans ce dispositif de levage, les fûts pesant au moins 250 kilogrammes n'auraient pas été envisageables comme conteneurs de transport. "Nous utilisons une solution entièrement personnalisée que Schmalz a construite pour nous." La construction modulaire a rendu cela possible. FreiLacke a reçu l'aide de levage qui convenait exactement à l'application grâce au choix de différents modules de base, de guidons d'opérateur, de paliers de charge et de plaques d'aspiration.

Le générateur vide est situé dans le module de base et fournit la force d'aspiration nécessaire à l'appareil de levage, qui la transmet à la pièce par l'intermédiaire des ventouses. La traverse en aluminium sert également de réservoir de vide. Le système fonctionne avec un pont roulant, qui permet une grande portée, et un palan à chaîne prend en charge la force de levage. Cela permet aux ouvriers qualifiés de placer sans effort les lourds fûts, qui viennent de la surface de stockage par chariot élévateur, sur les plaques Euro prêtes à être expédiées.

Presque comme sur une moto

FreiLacke utilise plusieurs JumboErgo-65 pour la manipulation de marchandises plus petites emballées sous film plastique. Ces tubes levage par le vide déplacent les cartons d'expédition de 25 kilogrammes destinés aux revêtements en poudre avec autant de sensibilité et de précision que les seaux - revêtus de douze kilogrammes de revêtements liquides - et sans solliciter les travailleurs qualifiés. "Cela nous a permis de minimiser les troubles musculo-squelettiques liés au travail chez nos préparateurs de commandes", se réjouit Oliver Zanner. Un collègue du service d'expédition, qui travaille quotidiennement avec les dispositifs Schmalz, ajoute qu'un détail est convaincant : "Avant d'utiliser la solution Schmalz, nous avions quelques mésaventures parce que le ruban adhésif des cartons avait cédé ou que les seaux n'étaient pas bien fermés", se souvient-il. "Les ventouses gardent les caissons et les conserves fiables pendant les déplacements et les placent exactement là où on en a besoin." Grâce à la poignée tournante, les employés lèvent, baissent et desserrent la charge sans effort. "Le fonctionnement est aussi facile que l'accélération d'une moto, et c'est amusant", dit-il.

En fonction de la tâche de manipulation, les spécialistes utilisent l'effecteur approprié, qu'ils peuvent conserver en quelques étapes simples grâce à l'adaptateur à changement rapide : La ventouse ronde RG déplace les seaux de peinture, et la ventouse double DG et la ventouse quadruple VG saisissent les grands cartons en toute sécurité. Les deux solutions sont réglables et peuvent donc être adaptées à n'importe quelle pièce. Les grandes hauteurs d'utilisation ne posent aucun problème grâce à la guidon de commande mobile.

La portée maximale est également assurée ici par des potences pivotantes, sur lesquelles les tubes levage sont déplacés horizontalement le long du plafond sur plusieurs mètres. Grâce au grand angle de rotation de 180 degrés, les appareils de levage peuvent même atteindre des surfaces difficiles d'accès. Les grues sont construites pour des charges allant jusqu'à 65 kilogrammes et sont souples grâce à leur type d'aluminium. Autre avantage : grâce au grand angle de rotation, un seul JumboFlex est nécessaire pour deux stations d'emballage.

Une solution optimale pour chaque tâche

FreiLacke utilise également plusieurs tubes levage vide JumboFlex-35, que les ouvriers qualifiés peuvent faire fonctionner intuitivement d'une seule main, ce qui leur permet de déplacer des pièces pesant jusqu'à 35 kilogrammes sur de longues périodes sans se fatiguer. Les ventouses de ce modèle peuvent également être conservées grâce au système à changement rapide et adaptées à différentes charges.

Frank Januschowski, responsable de la logistique chez FreiLacke, apprécie la simplicité de la coopération avec Schmalz. Il se rend régulièrement à des expositions telles que LogiMAT avec ses collègues pour s'informer sur les nouveaux produits. Avec les experts en vide, il réfléchit à la manière dont l'ergonomie dans l'entreprise peut encore être améliorée. "En discutant avec le service des ventes, il est apparu clairement qu'une solution planifiée individuellement pour nous donnerait le meilleur résultat avec le VacuMaster - et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'est que grâce à l'aide au levage que nous sommes en mesure de lever les lourds fûts sans solliciter nos employés. "C'est génial", résume-t-il, et une autre chose est convaincante : "Nous utilisons certaines des aides au levage depuis de nombreuses années. Si nos exigences changent, Schmalz se charge de la conversion. Nous travaillons ainsi toujours avec le meilleur équipement possible."

Schmalz a construit le module de base, la manipulation de l'opérateur, les traverses et les ventouses du VacuMaster individuellement pour le fonctionnement de FreiLacke.

Grâce au guidon de commande mobile du JumboErgo-65, les employés peuvent atteindre de grandes hauteurs d'utilisation.

La ventouse double DG du JumboErgo maintient les colis de manière fiable.

Les ponts roulants offrent la portée nécessaire aux dispositifs de levage.

Le JumboErgo-65 peut être conservé de manière flexible sur le pont roulant basculant partout où il est nécessaire.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

schmalz@schmalz.ca

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier