Un bidone de colores: la ergonomía se une al colorido
Con VacuMaster, incluso los bidones pesados de 200 litros se pueden mover sin esfuerzo.
Great Place to Work 2023 y, por tanto, uno de los mejores empleadores de Baden-Württemberg: Emil Frei GmbH & Co. KG, de la marca FreiLacke, logró impresionar tanto a sus empleados como al jurado del concurso. "Una de las razones es, sin duda, que concedemos gran importancia a la ergonomía de los puestos de trabajo", afirma el Dr. Rainer Frei, gerente y director comercial. "Nuestro personal es el garante de nuestro gran éxito y nosotros le apoyamos. Por supuesto, esto incluye reducir el esfuerzo físico siempre que sea posible". Concretamente, por ejemplo, en las estaciones de embalaje. Aquí hay que mover a diario varios cientos de paquetes de 25 kilos cada uno y pesados bidones. "Eso suma varias toneladas por turno", subraya Oliver Zanner, responsable de marketing de FreiLacke. La solución: elevadores por vacío de Schmalz. En el funcionamiento también se utilizan muchos de los dispositivos elevadores para el handling de materias primas y en las superficies de producción.
En las conversaciones con el departamento de ventas, quedó claro que la solución VacuMaster planificada individualmente para nosotros daría el mejor resultado, y eso es exactamente lo que ocurrió. Sólo gracias a la ayuda para la elevación podemos handling los pesados bidones sin que nuestros empleados tengan que esforzarse. Es fantástico.∼ Frank Januschowski, director de logística de FreiLacke
Fundada en 1926, la empresa familiar FreiLacke produce colores y revestimientos a medida para clientes de los sectores de construcción de vehículos, maquinaria y aparatos, revestimiento de contratos, mobiliario funcional, tecnología de almacenamiento, construcción y sanitario, así como para vehículos ferroviarios y la industria de la energía eólica. Esto incluye recubrimientos líquidos, así como recubrimientos en polvo y electroforéticos y soluciones de materiales compuestos. En 2023, más de 650 empleados generaron unas ventas anuales de unos 180 millones de euros en la delegación de Bräunlingen-Döggingen, en el sur de la Selva Negra. Los productos del especialista en revestimientos de sistemas se venden a clientes industriales de todo el mundo.
Planificación individual
FreiLacke se beneficia desde 2010 de la excelente ergonomía de los elevadores por vacío y sistemas de grúa de Schmalz. Las soluciones de Schmalz reducen considerablemente la carga del personal al levantar. Esto supone un apoyo para la espalda y el sistema musculoesquelético. Así lo confirma la asociación independiente Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con su sello de calidad.
"Gracias al VacuMaster, también podemos recoger ergonómicamente nuestros revestimientos industriales en bidones de 200 litros", subraya Oliver Zanner.El elevador por vacío VM-Basic-270-1 permite un handling sin esfuerzo y respetuoso con la salud incluso de piezas muy pesadas. Sin este dispositivo elevador, los bidones con un peso mínimo de 250 kilogramos no habrían sido una opción como contenedores de transporte. "Utilizamos una solución completamente a medida que Schmalz diseñó para nosotros". El diseño modular lo hizo posible. Gracias a la selección de diferentes módulos básicos, asas de manejo, raíles de carga y placas de succión, FreiLacke obtuvo el medio auxiliar de elevación exactamente adecuado para la aplicación.
El generador de vacío se encuentra en el módulo básico y proporciona la fuerza de aspiración necesaria al dispositivo elevador, que la transfiere a la pieza a través de las placas de succión. El raíl de carga de aluminio también sirve como acumulador de vacío. El sistema funciona con un puente grúa, que permite un gran alcance, y un polipasto de cadena se encarga del movimiento de elevación. Esto permite a los trabajadores cualificados colocar sin esfuerzo los pesados bidones, que llegan desde la superficie de almacenamiento mediante carretilla elevadora, en las placas Euro, listos para su expedición.
Casi como montar en moto
FreiLacke utiliza varios JumboErgo-65 para el handling de productos envesados en film más pequeños. Estos equipos de elevación por vacío mueven las cajas de cartón de 25 kilogramos para el recubrimiento en polvo con la misma sensibilidad y precisión que los cubos, llenos con doce kilogramos de recubrimientos líquidos y sin forzar a los trabajadores cualificados. "Esto nos ha permitido minimizar los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo entre nuestros recogedores de pedidos", afirma Oliver Zanner con satisfacción. Un compañero del departamento de expedición, que trabaja a diario con los dispositivos de Schmalz, añade que hay un detalle que le convence: "Antes de utilizar la solución de Schmalz, teníamos algunos percances porque fallaba la cinta adhesiva de las cajas de cartón o los cubos no se cerraban bien", recuerda. "Las ventosas mantienen las cajas y las latas seguras durante el movimiento y las colocan exactamente donde se necesitan". Con el mando giratorio, los empleados levantan, bajan y sueltan la carga sin esfuerzo. "Es tan fácil de operar como acelerar una motocicleta, y es divertido", dice.
En función de la tarea de handling, los especialistas utilizan el efector final adecuado, que pueden adaptar en pocos pasos gracias al adaptador de cambio rápido: La ventosa de vacío redonda RG mueve los cubos de pintura, y la ventosa cuádruple DG y la ventosa cuádruple VG recogen cajas de cartón grandes de forma segura. Ambas soluciones son ajustables y, por tanto, pueden adaptarse a cualquier pieza de trabajo. Las grandes alturas de apilado no suponen ningún problema gracias al asa de manejo móvil.
También aquí se garantiza el máximo alcance mediante grúas giratorias, en las que los tubos elevadores se desplazan horizontalmente a lo largo del techo durante varios metros. Gracias al gran ángulo de basculación de 180 grados, los medios de elevación pueden llegar incluso a superficies de difícil acceso. Las grúas están diseñadas para cargas de hasta 65 kilogramos y son de funcionamiento suave gracias a su tipo de construcción en aluminio. Otra ventaja: gracias al gran ángulo de basculación, sólo se necesita una JumboFlex para dos estaciones de embalaje.
Solución óptima para cada tarea
FreiLacke también utiliza varios equipos de elevación por tubo elevador por vacío JumboFlex-35, que los operarios cualificados pueden manejar intuitivamente con una sola mano, lo que les permite mover piezas de hasta 35 kilogramos de peso durante largos periodos de tiempo sin cansarse. Las ventosas de este modelo también pueden intercambiarse mediante el sistema de cambio rápido y adaptarse a diferentes cargas.
El director de logística de FreiLacke, Frank Januschowski, aprecia la cooperación sin complicaciones con Schmalz. Visita regularmente ferias como LogiMAT con sus colegas para informarse sobre nuevos productos. Junto con los expertos en vacío, estudia cómo se puede seguir mejorando la ergonomía en la empresa. "En las conversaciones con el departamento de ventas, quedó claro que una solución planificada individualmente para nosotros daría el mejor resultado con el VacuMaster, y eso es exactamente lo que ocurrió. Sólo gracias a la ayuda para la elevación podemos handling los pesados bidones sin forzar a nuestros empleados. "Eso es estupendo", resume, y otra cosa es convincente: "Llevamos muchos años utilizando algunos de los medios auxiliares de elevación. Si cambian nuestras exigencias, Schmalz se encarga de la conversión. Así trabajamos siempre con el mejor equipamiento posible".
Schmalz diseñó el módulo básico, el asa de manejo, los raíles de carga y las placas de ventosa del VacuMaster individualmente para la aplicación en FreiLacke.
Gracias al asa de manejo móvil de la JumboErgo-65, los empleados pueden alcanzar grandes alturas de apilado.
La ventosa doble DG del JumboErgo sujeta los paquetes de forma segura.
Las grúas puente proporcionan el alcance necesario para los medios de elevación.
El JumboErgo-65 puede utilizarse con flexibilidad en la grúa puente bascular de montaje allí donde sea necesario.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.