Bir fıçı dolusu renk - ergonomi renklilikle buluşuyor
VacuMaster ile 200 litrelik ağır variller bile zahmetsizce hareket ettirilebilir.
A Great Place to Work 2023 ve dolayısıyla Baden-Württemberg'deki en iyi işverenlerden biri: Emil Frei GmbH & Co. KG, marka adı FreiLacke, hem çalışanlarını hem de yarışma jürisini etkilemeyi başardı. Genel Müdür ve Ticari Direktör Dr. Rainer Frei, "Bunun nedenlerinden biri kesinlikle ergonomik iş yerlerine verdiğimiz büyük önemdir" diyor. "Çalışanlarımız büyük başarımızın garantörleridir ve biz onları destekliyoruz. Elbette bu, mümkün olan her yerde fiziksel zorlanmayı azaltmayı da içeriyor." Özellikle de paketleme istasyonlarında. Her biri 25 kilogram ağırlığında yüzlerce kolinin ve ağır varillerin her gün buraya taşınması gerekiyor. FreiLacke Pazarlama Müdürü Oliver Zanner, "Bu, vardiya başına birkaç tona ulaşıyor" diye vurguluyor. Çözüm: Schmalz'ın vakumlu kaldırma cihazları. Operasyonda ayrıca hammaddelerin taşınmasında ve üretim alanlarında da birçok kaldırma cihazı kullanılıyor.
Satış departmanıyla yapılan görüşmelerde, bizim için özel olarak planlanan VacuMaster çözümünün en iyi sonucu vereceği açıkça ortaya çıktı - ve tam olarak da öyle oldu. Sadece kaldırma yardımı sayesinde ağır varilleri çalışanlarımızı zorlamadan taşıyabiliyoruz. Bu harika bir şey!∼ FreiLacke lojistik müdürü Frank Januschowski
1926 yılında kurulan aile şirketi FreiLacke, araç, makine ve aparat yapımı, fason kaplama, fonksiyonel mobilya, depolama teknolojisi, inşaat ve sıhhi tesisat sektörlerinin yanı sıra demiryolu araçları ve rüzgar enerjisi endüstrisindeki müşteriler için özel yapım renkler ve kaplamalar üretmektedir. Buna sıvı kaplamaların yanı sıra toz ve elektroforetik kaplamalar ve kompozit çözümleri de dahildir. 2023 yılında 650'den fazla çalışan, güney Kara Orman'daki Bräunlingen-Döggingen lokasyonunda yaklaşık 180 milyon avroluk yıllık satış gerçekleştirdi. Sistem kaplama uzmanının ürünleri dünya çapındaki endüstriyel müşterilere satılmaktadır.
Özel olarak planlanmış
FreiLacke, 2010 yılından bu yana Schmalz'ın vakumlu kaldırıcılarının ve vinç sistemlerinin mükemmel ergonomisinden faydalanmaktadır. Schmalz'ın çözümleri, kaldırma sırasında personel için yükü büyük ölçüde azaltıyor. Bu da sırt ve kas-iskelet sistemini destekliyor. Bu durum, bağımsız bir kuruluş olan Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) tarafından onay mührü ile teyit edilmiştir.
Oliver Zanner, "VacuMaster sayesinde endüstriyel kaplamalarımızı 200 litrelik varillerde ergonomik bir şekilde toplayabiliyoruz" diye vurguluyor.VM-Basic-270-1 vakumlu kaldırma cihazı, çok ağır iş parçalarının bile zahmetsiz ve sağlık dostu bir şekilde taşınmasını sağlıyor. Bu kaldırma cihazı olmadan, en az 250 kilogram ağırlığındaki variller taşıma konteyneri olarak bir seçenek olamazdı. "Schmalz'ın bizim için tasarladığı tamamen özelleştirilmiş bir çözüm kullanıyoruz." Modüler tasarım bunu mümkün kıldı. FreiLacke, farklı temel modüller, operatör kolları, yük traversi ve vakum plakalarının seçimi sayesinde uygulama için tam olarak doğru olan kaldırma yardımcısını aldı.
Vakum jeneratörü temel modülde bulunur ve kaldırma cihazına gerekli vakum kuvvetini sağlar, bu da vakum plakaları aracılığıyla iş parçasına aktarır. Alüminyum yük traversi aynı zamanda bir vakum rezervuarı görevi görür. Sistem, geniş bir erişim sağlayan bir tavan vinci üzerinde çalışır ve kaldırma kuvvetini bir zincirli vinç üstlenir. Bu sayede kalifiye işçiler, depolama alanından forkliftle gelen ağır varilleri, sevkiyata hazır Euro plakaların üzerine zahmetsizce yerleştirebiliyor.
Neredeyse bir motosiklete binmek gibi
FreiLacke daha küçük shrink ambalajlı ürünleri taşımak için birkaç JumboErgo-65 kullanıyor. Bu vakumlu kaldırıcılar, toz boya için 25 kilogramlık nakliye kartonlarını, on iki kilogram sıvı boya ile dolu kovalar kadar hassas ve hassas bir şekilde ve vasıflı çalışanları zorlamadan taşıyor. Oliver Zanner memnuniyetle "Bu sayede toplayıcılarımız arasında işle ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını en aza indirdik" diyor. Schmalz cihazlarıyla günlük olarak çalışan sevkiyat departmanından bir meslektaşımız, bir detayın ikna edici olduğunu ekliyor: "Schmalz çözümünü kullanmadan önce, karton kutulardaki yapışkan bantlar koptuğu veya kovalar düzgün kapanmadığı için birkaç aksilik yaşıyorduk," diye hatırlıyor. "Vantuzlar kutuları ve teneke kutuları hareket sırasında güvende tutuyor ve tam olarak ihtiyaç duyulan yere yerleştiriyor." Çalışanlar burgulu kavramayı kullanarak yükü çaba harcamadan kaldırıyor, indiriyor ve bırakıyor. "Kullanımı bir motosikleti hızlandırmak kadar kolay ve eğlenceli" diyor.
Uzmanlar, taşıma görevine bağlı olarak, hızlı değiştirme adaptörü sayesinde birkaç basit adımda değiştirebilecekleri uygun uç efektörü kullanırlar: Yuvarlak vakumlu tutucu RG boya kovalarını hareket ettirirken, çift vantuzlu DG ve dört başlı vantuzlu VG büyük karton kutuları güvenli bir şekilde alır. Her iki çözüm de ayarlanabilir ve bu nedenle her iş parçasına uyarlanabilir. Hareketli operatör kolu sayesinde büyük istifleme yükseklikleri sorun değildir.
Burada da maksimum erişim, vakumlu kaldırıcıların tavan boyunca birkaç metre boyunca yatay olarak hareket ettirildiği pergel vinçlerle sağlanır. Kaldırma yardımcıları, 180 derecelik geniş dönme açısı sayesinde erişilmesi zor alanlara bile ulaşabilir. Vinçler 65 kilograma kadar yükler için tasarlanmıştır ve alüminyum yapıları sayesinde duyarlıdır. Bir başka avantaj: geniş dönme açısı sayesinde, iki paketleme istasyonu için yalnızca bir JumboFlex gereklidir.
Her görev için optimum çözüm
FreiLacke ayrıca, kalifiye çalışanların tek elle sezgisel olarak kullanabildiği ve 35 kilograma kadar olan iş parçalarını yorulmadan uzun süreler boyunca taşımalarına olanak tanıyan birkaç JumboFlex-35 vakumlu kaldırıcı kullanmaktadır. Bu modeldeki vantuzlar da hızlı değiştirme sistemi kullanılarak değiştirilebilir ve farklı yüklere uyarlanabilir.
FreiLacke lojistik müdürü Frank Januschowski, Schmalz ile karmaşık olmayan işbirliğini takdir ediyor. Yeni ürünler hakkında bilgi edinmek için meslektaşlarıyla birlikte LogiMAT gibi fuarları düzenli olarak ziyaret ediyor. Vakum uzmanlarıyla birlikte şirketteki ergonominin nasıl daha da iyileştirilebileceğini değerlendiriyor. "Satış departmanıyla yaptığımız görüşmelerde, bizim için özel olarak planlanan bir çözümün VacuMaster ile en iyi sonucu vereceği anlaşıldı - ve tam olarak da öyle oldu. Sadece kaldırma yardımı sayesinde ağır varilleri çalışanlarımızı zorlamadan taşıyabiliyoruz. "Bu harika," diye özetliyor ve başka bir şey daha ikna edici: "Kaldırma yardımcılarının bazılarını uzun yıllardır kullanıyoruz. İhtiyaçlarımız değişirse, Schmalz dönüşümle ilgileniyor. Bu da her zaman mümkün olan en iyi ekipmanla çalıştığımız anlamına geliyor."
Schmalz, VacuMaster'ın temel modülünü, operatör kolunu, yük traversi ve vakum plakalarını FreiLacke'deki uygulama için ayrı ayrı tasarladı.
JumboErgo-65'in hareketli operatör kolu sayesinde çalışanlar yüksek istifleme yüksekliklerine ulaşabilir.
JumboErgo üzerindeki çift vantuzlu DG kolileri güvenli bir şekilde tutar.
Gezer vinçler, kaldırma yardımcıları için gerekli erişimi sağlar.
JumboErgo-65, ihtiyaç duyulan her yerde döner montajlı tavan vinci üzerinde esnek bir şekilde kullanılabilir.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.