Schmalz

Un fusto di colori: l'ergonomia incontra il colore

Protezione, decorazione, funzione: i rivestimenti proteggono le superfici, ne influenzano l'aspetto e conferiscono loro determinate proprietà. FreiLacke è uno specialista di rivestimenti colorati e si affida agli ausili di sollevamento ergonomici di Schmalz per la movimentazione dei suoi container. Grazie alla configurazione individuale, sono perfettamente adatti al compito da svolgere.

Con il VacuMaster è possibile spostare senza fatica anche fusti pesanti da 200 litri.

Un Great Place to Work 2023 e quindi uno dei migliori datori di lavoro del Baden-Württemberg: Emil Frei GmbH & Co. KG, marchio FreiLacke, è stata in grado di impressionare sia i suoi dipendenti sia la giuria del concorso. "Uno dei motivi è sicuramente il fatto che attribuiamo grande importanza a posti di lavoro ergonomici", afferma il Dr. Rainer Frei, amministratore delegato e direttore commerciale. "Il nostro personale è il garante del nostro grande successo e noi lo sosteniamo. Naturalmente, ciò include la riduzione dello sforzo fisico, laddove possibile". In particolare, ad esempio, nelle stazioni di imballaggio. Qui devono essere spostate ogni giorno diverse centinaia di pacchi del peso di 25 chilogrammi ciascuno e fusti pesanti. "Questo si traduce in diverse tonnellate per turno", sottolinea Oliver Zanner, responsabile marketing di FreiLacke. La soluzione: dispositivi di sollevamento a vuoto di Schmalz. Il funzionamento utilizza molti dispositivi di sollevamento anche per la maniglia di comando delle materie prime e nei settori di produzione.

Dopo aver discusso con il reparto vendite, è emerso chiaramente che la soluzione VacuMaster, progettata individualmente per noi, avrebbe fornito il miglior risultato, ed è esattamente quello che è successo. È solo grazie all'ausilio per il sollevamento che siamo in grado di movimentare i fusti pesanti senza affaticare i nostri dipendenti. È fantastico!
∼ Il responsabile della logistica di FreiLacke Frank Januschowski

Fondata nel 1926, l'azienda a conduzione familiare FreiLacke produce colori e rivestimenti su misura per i clienti dei settori della costruzione di veicoli, macchine e apparecchi, del rivestimento per conto terzi, dell'arredamento funzionale, della tecnologia di stoccaggio, dell'edilizia e dei servizi sanitari, nonché per i veicoli ferroviari e l'industria dell'energia eolica. Questo include rivestimenti liquidi, in polvere ed elettroforetici e soluzioni per i compositi. Nel 2023, più di 650 dipendenti hanno generato un fatturato annuo di circa 180 milioni di euro nella posizione di Bräunlingen-Döggingen, nella Foresta Nera meridionale. I prodotti dello specialista dei sistemi di rivestimento sono venduti a clienti industriali in tutto il mondo.

Pianificato individualmente

Dal 2010 FreiLacke beneficia dell'eccellente ergonomia dei sollevatori a vuoto e dei sistemi gru di Schmalz. Le soluzioni Schmalz riducono notevolmente il carico del personale durante il sollevamento. Questo sostiene la schiena e il sistema muscolo-scheletrico. Ciò è confermato dall'associazione indipendente Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con il suo sigillo di approvazione.

"Il dispositivo di sollevamento a vuoto VM-Basic-270-1 consente di movimentare senza fatica e senza rischi per la salute anche pezzi molto pesanti. Senza questo dispositivo di sollevamento, i fusti da almeno 250 chilogrammi non sarebbero stati un'opzione come contenitori per il trasporto. "Utilizziamo una soluzione completamente personalizzata che Schmalz ha progettato per noi". La struttura modulare lo ha reso possibile. FreiLacke ha ricevuto l'aiuto al sollevamento che era esattamente a destra per il funzionamento grazie alla selezione di diversi moduli base, maniglie di comando, traverse di carico e piastre di aspirazione.

Il generatore di vuoto si trova nel modulo di base e fornisce la forza di presa necessaria al dispositivo di sollevamento, che la trasferisce al pezzo tramite le piastre di aspirazione. La traversa di carico in alluminio funge anche da serbatoio per il vuoto. Il sistema funziona su un carroponte, che consente un ampio sbraccio, e un paranco a catena si occupa del movimento di sollevamento. In questo modo gli operai specializzati possono posizionare senza sforzo i fusti pesanti, provenienti dalla superficie di stoccaggio con un carrello elevatore, sulle piastre Euro pronte per la spedizione.

Quasi come guidare una moto

FreiLacke utilizza diversi JumboErgo-65 per l'handling dei prodotti più piccoli in pellicola termoretraibile. Questi sollevatori a tubo a vuoto movimentano i cartoni da 25 kg per le vernici in polvere con la stessa sensibilità e precisione delle secchie riempite con dodici chilogrammi di vernici liquide, senza affaticare gli operai specializzati. "Questo ci ha permesso di ridurre al minimo i disturbi muscolo-scheletrici legati al lavoro dei nostri picker", afferma felice Oliver Zanner. Un collega del reparto spedizioni, che lavora quotidianamente con i dispositivi Schmalz, aggiunge che un dettaglio è convincente: "Prima di utilizzare la soluzione Schmalz, abbiamo avuto alcuni incidenti perché il nastro adesivo delle scatole di cartone si rompeva o le secchie non venivano chiuse correttamente", ricorda. "Le ventose rendono sicure le scatole e le lattine durante gli spostamenti e le posizionano esattamente dove servono". Utilizzando la manopola, i dipendenti sollevano, abbassano e distaccano il carico senza sforzo. "Il funzionamento è facile come l'accelerazione di una moto, e divertente", dice.

A seconda dell'attività di handling, gli specialisti utilizzano il gripper di presa più adatto, che possono cambiare in poche semplici mosse grazie all'adattatore per cambio rapido: il gripper di presa rotondo RG muove i secchi di vernice, mentre la ventosa doppia DG e la ventosa a quattro teste VG raccolgono in modo sicuro grandi scatole di cartone. Entrambe le soluzioni sono regolabili e possono quindi essere adattate a qualsiasi pezzo. Le grandi altezze di impilamento non sono un problema grazie alla maniglia di comando mobile.

Anche in questo caso la massima portata è garantita da gru girevoli, sulle quali i sollevatori di tubi vengono spostati in orizzontale lungo il soffitto per diversi metri. Grazie all'ampio angolo di rotazione di 180 gradi, gli ausili di sollevamento possono raggiungere anche superfici di difficile accesso. Le gru sono progettate per carichi fino a 65 kg e hanno un funzionamento dolce grazie alla loro costruzione in alluminio. Un altro vantaggio: grazie all'ampio angolo di rotazione, per due stazioni di imballaggio è necessaria un solo JumboFlex.

Soluzione ottimale per ogni compito

FreiLacke utilizza anche diversi sollevatori tubo a vuoto JumboFlex-35, che gli operatori qualificati possono comandare intuitivamente a una mano, consentendo loro di spostare pezzi fino a 35 chilogrammi di peso per lunghi periodi di tempo senza stancarsi. Anche le ventose di questo modello possono essere sostituite grazie al sistema di sostituzione rapida e adattate a carichi diversi.

Frank Januschowski, responsabile della logistica di FreiLacke, apprezza la collaborazione con Schmalz. Con i colleghi visita regolarmente fiere come la LogiMAT per scoprire i nuovi prodotti. Insieme agli esperti del vuoto, valuta come migliorare ulteriormente l'ergonomia dell'azienda. "Durante le discussioni con il reparto vendite, è emerso chiaramente che una soluzione pianificata individualmente per noi avrebbe dato i migliori risultati con il VacuMaster, ed è esattamente quello che è successo. È solo grazie al dispositivo di sollevamento che siamo in grado di movimentare  i fusti pesanti senza affaticare i nostri dipendenti. "È fantastico", riassume, e un'altra cosa è convincente: "Utilizziamo alcuni ausili per il sollevamento da molti anni. Se le nostre esigenze cambiano, Schmalz si occupa della conversione. Questo significa che lavoriamo sempre con le migliori attrezzature possibili".

Schmalz ha progettato il modulo base, la maniglia di comando, le traverse di carico e le piastre di aspirazione del VacuMaster individualmente per il funzionamento di FreiLacke.

Grazie alla maniglia di comando mobile del JumboErgo-65, i dipendenti possono raggiungere grandi altezze di impilamento.

La doppia ventosa DG del JumboErgo trattiene i pacchi in modo sicuro.

I gru a ponte forniscono la portata necessaria per gli ausili di sollevamento.

Il JumboErgo-65 può essere utilizzato in modo flessibile sul carroponte montato a girevole di dove è necessario.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello