다양한 색상의 드럼통 - 인체공학적인 디자인과 컬러풀함의 만남
진공 마스터를 사용하면 무거운 200리터 드럼통도 쉽게 옮길 수 있습니다.
2023년 일하기 좋은 기업, 바덴뷔르템베르크 최고의 고용주 중 하나: Emil Frei GmbH & Co. KG(브랜드명 FreiLacke)는 직원과 대회 심사위원 모두에게 깊은 인상을 남겼습니다. "그 이유 중 하나는 바로 인체공학적인 작업 공간을 매우 중요하게 생각하기 때문입니다."라고 상무이사이자 커머셜 디렉터인 라이너 프라이 박사는 말합니다. "우리 직원은 우리의 큰 성공의 보증인이며 우리는 그들을 서포트합니다. 물론 여기에는 가능한 한 신체적 부담을 줄이는 것도 포함됩니다." 예를 들어 포장 스테이션을 들 수 있습니다. 이곳에서는 매일 무게가 각각 25kg인 수백 개의 소포와 무거운 드럼통을 옮겨야 합니다. "이는 교대 근무 시간당 몇 톤에 달합니다."라고 FreiLacke의 마케팅 책임자 올리버 자너는 강조합니다. 솔루션: 슈말츠의 진공 리프팅 디바이스. 이 작업은 원자재 핸들링과 생산 영역에서도 많은 리프팅 디바이스를 사용합니다.
영업 부서와 논의한 결과, 우리를 위해 개별적으로 계획된 진공 마스터 솔루션이 최상의 결과를 제공할 것이라는 것이 분명해졌고, 실제로 그렇게 되었습니다. 리프팅 보조 장치 덕분에 직원들에게 부담을 주지 않고 무거운 드럼통을 핸들링할 수 있게 되었습니다. 정말 대단하죠!∼ 프레이락케 물류 관리자 프랭크 야누쇼브스키(Frank Januschowski)
1926년에 설립된 가족 소유 기업인 프레이락은 차량, 기계 및 장치 건설, 계약 코팅, 기능성 가구, 저장 기술, 건설 및 위생 분야는 물론 철도 차량과 풍력 에너지 산업 분야의 고객을 위한 커스터마이징 색상과 코팅을 생산합니다. 여기에는 액체 코팅뿐만 아니라 분말 및 전기영동 코팅과 복합재 솔루션도 포함됩니다. 2023년에는 650여 명의 직원이 남부 흑림에 위치한 브라운링엔-되깅엔(Bräunlingen-Döggingen)에서 약 1억 8천만 유로의 연매출을 올렸습니다. 이 시스템 코팅 전문업체의 제품은 전 세계 산업 분야 고객에게 판매되고 있습니다.
개별 계획
프라이락케는 2010년부터 슈말츠의 진공 리프터와 크레인 시스템의 뛰어난 인체공학적인 장점을 활용하고 있습니다. 슈말츠의 솔루션은 리프팅 시 작업자의 하중을 크게 줄여줍니다. 이는 후면과 근골격계를 서포트합니다. 이는 독립적인 협회 Aktion Gesunder Rücken e. V.(AGR)의 승인 실링으로 확인되었습니다.
"진공 리프팅 장치 진공 마스터 덕분에 200리터 드럼통에서 산업 분야 코팅제를 인체공학적인 방식으로 피킹할 수 있습니다."라고 올리버 자너는 강조합니다. 진공 리프팅 장치 VM-Basic-270-1을 사용하면 매우 무거운 작업물도 쉽고 건강 친화적으로 핸들링할 수 있습니다. 이 리프팅 디바이스가 없었다면 최소 250킬로그램이 넘는 드럼통은 운반 용기로서 선택 사항이 아니었을 것입니다."우리는 슈말츠가 우리를 위해 설계한 완전 맞춤형 솔루션을 사용합니다." 모듈식 디자인이 이를 가능하게 했습니다. 프라이라케는 다양한 기본 모듈, 작업자 핸들, 로드 빔 및 흡착 플레이트를 선택함으로써 애플리케이션에 꼭 맞는 리프팅 도우미를 받았습니다.
진공 발생기는 기본 모듈에 위치하며 리프팅 디바이스에 필요한 흡착력을 제공하고, 리프팅 디바이스는 흡착 플레이트를 통해 이를 작업물로 전달합니다. 알루미늄 로드 빔은 진공 저장소 역할도 합니다. 이 시스템은 도달 범위가 넓은 오버헤드 크레인에서 작동하며 체인 호이스트가 들어 올리는 힘을 대신합니다. 이를 통해 숙련된 작업자는 지게차로 저장소에서 가져온 무거운 드럼통을 손쉽게 유로 플레이트에 올려 배송 준비를 마칠 수 있습니다.
마치 오토바이를 타는 것처럼
프라이락케는 소형 수축 포장 제품을 핸들링하기 위해 여러 대의 점보에르고-65를 사용합니다. 이 진공 튜브 리프터는 25kg의 분말 코팅용 배송 상자를 12kg의 액체 코팅이 담긴 버킷만큼이나 민감하고 정밀하게 움직이면서도 숙련된 작업자에게 부담을 주지 않습니다. 올리버 자너는 "이 덕분에 피커들의 작업 관련 근골격계 질환을 최소화할 수 있었습니다."라고 만족스럽게 말합니다. 매일 슈말츠 디바이스를 사용하는 배송 부서의 한 동료는 한 가지 세부 사항이 설득력이 있다고 덧붙입니다: "슈말츠 솔루션을 사용하기 전에는 골판지 박스의 접착 테이프가 떨어지거나 버킷이 제대로 닫히지 않아서 몇 번의 사고가 있었습니다."라고 그는 회상합니다. "진공 패드는 이동 중에 박스와 캔을 안전하게 보관하고 필요한 곳에 정확하게 배치합니다." 직원들은 트위스트 그립을 사용하여 힘들이지 않고 짐을 들어 올리고, 아래로 내리고, 해제합니다. "오토바이 가속 페달을 밟는 것만큼이나 작동이 쉽고 재미있어요."라고 그는 말합니다.
전문가들은 핸들링 작업에 따라 적절한 엔드 이펙터를 사용하며, 퀵체인지 어댑터 덕분에 몇 단계만 거치면 간단히 교체할 수 있습니다: 원형 진공 그리퍼 RG는 페인트 버킷을 이동시키고, 이중 흡착 그리퍼 DG와 4개의 헤드 흡착 그리퍼 VG는 대형 골판지 박스를 안전하게 픽업합니다. 두 솔루션 모두 조절이 가능하므로 어떤 작업물에도 적용할 수 있습니다. 이동식 작업자 핸들 덕분에 큰 적재 높이도 문제 없습니다.
튜브 리프터가 천장을 따라 수 미터 동안 수평으로 이동하는 지브 크레인을 통해 최대 도달 거리도 보장됩니다. 180도의 넓은 회전 각도 덕분에 리프팅 보조장치는 접근하기 어려운 지역까지 도달할 수 있습니다. 크레인은 최대 65킬로그램의 하중을 견딜 수 있도록 설계되었으며 알루미늄 구조 덕분에 반응이 빠릅니다. 또 다른 장점은 회전 각도가 넓기 때문에 두 개의 포장 스테이션에 단 하나의 점보플렉스만 필요합니다.
모든 작업을 위한 최적의 솔루션
숙련된 작업자가 한 손으로 직관적으로 조작할 수 있는 점보플렉스-35 진공 튜브 리프터는 최대 35kg의 작업물을 장시간 동안 지치지 않고 옮길 수 있습니다. 이 모델의 진공패드 시스템은 퀵체인지 시스템을 사용하여 교체할 수 있으며 다양한 하중에 적용할 수 있습니다.
프랭크 야누쇼프스키 FreiLacke 물류 관리자는 슈말츠와의 긴밀한 협력 관계를 높이 평가합니다. 그는 동료들과 함께 LogiMAT과 같은 전시회를 정기적으로 방문하여 새로운 제품에 대해 알아보고 있습니다. 그는 진공 전문가들과 함께 회사의 인체공학적인 측면을 더욱 개선할 수 있는 방법을 고민합니다. "영업 부서와 논의하는 과정에서 우리를 위해 개별적으로 계획된 솔루션이 VacuMaster를 통해 최상의 결과를 제공할 수 있다는 것이 분명해졌고, 실제로 그렇게 되었습니다. 리프팅 어시스트 덕분에 직원들에게 부담을 주지 않고 무거운 드럼통을 핸들링할 수 있게 되었습니다. "정말 대단한 일입니다."라고 그는 요약하며 또 한 가지 설득력 있는 말을 덧붙입니다: "우리는 수년 동안 일부 리프팅 보조 장치를 사용해 왔습니다. 요구 사항이 변경되면 슈말츠가 전환을 처리해 줍니다. 따라서 항상 최상의 장비로 작업할 수 있습니다."
슈말츠는 프라이락케의 애플리케이션을 위해 진공 마스터의 기본 모듈, 작업자 핸들, 로드 빔 및 흡착 플레이트를 개별적으로 설계했습니다.
점보에르고-65의 이동식 작업자 핸들 덕분에 직원들은 높은 적재 높이에 도달할 수 있습니다.
점보에르고의 이중 진공패드 DG는 소포를 안전하게 보관합니다.
오버헤드 크레인은 리프팅 보조 장치에 필요한 도달 범위를 제공합니다.
점보에르고-65는 회전식 오버헤드 크레인에서 필요한 곳 어디에서나 유연하게 사용할 수 있습니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.