Een vat vol kleuren - ergonomie ontmoet kleurrijkheid
Met de VacuMaster kunnen zelfs zware vaten van 200 liter moeiteloos worden verplaatst.
Een Great Place to Work 2023 en daarmee een van de beste werkgevers in Baden-Württemberg: Emil Frei GmbH & Co. KG, merknaam FreiLacke, wist indruk te maken op zowel haar werknemers als de wedstrijdjury. "Een van de redenen is zeker dat we veel belang hechten aan ergonomische werkplekken," zegt Dr. Rainer Frei, algemeen directeur en commercieel directeur. "Onze staf staat garant voor ons grote succes en wij ondersteunen hen. Natuurlijk hoort daar ook bij dat fysieke belasting waar mogelijk wordt verminderd." Specifiek bijvoorbeeld bij de verpakkingsstations. Honderden pakketten van 25 kilo per stuk en zware vaten moeten hier elke dag worden verplaatst. "Dat komt neer op enkele tonnen per shift", benadrukt Oliver Zanner, hoofd marketing bij FreiLacke. De oplossing: vacuüm tilhulp van Schmalz. Het bedrijf gebruikt ook veel van de heftoestellen voor de handling van grondstoffen en in de productiegebieden.
In gesprekken met de verkoopafdeling werd duidelijk dat de individueel voor ons geplande VacuMaster oplossing het beste resultaat zou opleveren - en dat is precies wat er is gebeurd. Alleen dankzij de tilhulp kunnen we de zware vaten tillen zonder onze werknemers te belasten. Dat is geweldig!∼ Logistiek manager van FreiLacke Frank Januschowski
Het familiebedrijf FreiLacke, opgericht in 1926, produceert op maat gemaakte kleuren en coatings voor klanten in de voertuig-, machine- en apparatenbouw, contractcoating, functionele meubels, opslagtechnologie, bouw en sanitairsector, evenals voor railvoertuigen en de windenergie-industrie. Dit omvat zowel vloeibare coatings als poeder- en elektroforetische coatings en oplossingen voor composieten. In 2023 genereerden meer dan 650 werknemers een jaaromzet van ongeveer 180 miljoen euro op de locatie Bräunlingen-Döggingen in het zuidelijke Zwarte Woud. De producten van de specialist in systeemcoatings worden wereldwijd verkocht aan industriële klanten.
Individueel gepland
FreiLacke profiteert sinds 2010 van de uitstekende ergonomie van de vacuümheffers en railbaansystemen van Schmalz. De oplossingen van Schmalz zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de belasting van het personeel bij het tillen. Dit ondersteunt de achterkant en het bewegingsapparaat. Dit wordt bevestigd door de onafhankelijke vereniging Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) met haar keurmerk.
"Dankzij de VacuMaster kunnen we onze industriële coatings ook ergonomisch in 200-liter vaten tillen", benadrukt Oliver Zanner.Met de VM-Basic-270-1 vacuüm tilhulp kunnen zelfs zeer zware werkstukken moeiteloos en gezondheidsvriendelijk worden getild. Zonder dit heftoestel zouden vaten met een gewicht van minstens 250 kilogram geen optie zijn geweest als transportcontainers."We gebruiken een volledig op maat gemaakte oplossing die Schmalz voor ons heeft ontworpen." De modulaire constructie maakte dit mogelijk. FreiLacke kreeg de tilhulp die precies bij de applicatie paste dankzij de keuze uit verschillende basic modules, bedienbeugels, lasttraverse en zuigplaten.
De vacuümgenerator bevindt zich in de basic module en levert de nodige zuigkracht aan het heftoestel, dat deze via de zuigplaten overbrengt op het werkstuk. De aluminium lasttraverse dient ook als vacuümreservoir. Het systeem werkt op een railbaansysteem, dat een groot bereik mogelijk maakt, en een kettingtakel neemt de tilkracht over. Hierdoor kunnen de geschoolde arbeiders de zware vaten, die met een vorkheftruck uit de opslag komen, moeiteloos op de Europlaten plaatsen, klaar voor verzending.
Bijna net als motorrijden
FreiLacke gebruikt verschillende JumboErgo-65's voor de handling van kleinere goederen in blister. Deze vacuüm slangheffers verplaatsen de 25 kilo zware verzenddozen voor poedercoatings net zo gevoelig en nauwkeurig als de emmers - gevuld met twaalf kilo vloeibare coatings en zonder de geschoolde werknemers te belasten. "Hierdoor hebben we werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat onder onze pickers tot een minimum kunnen beperken," zegt Oliver Zanner tevreden. Een collega van de verzendafdeling, die dagelijks met de apparaten van Schmalz werkt, voegt hieraan toe dat één detail overtuigend is: "Voordat we de oplossing van Schmalz gebruikten, hadden we een paar ongelukken omdat het plakband op de kartonnen dozen het begaf of emmers niet goed werden gesloten", herinnert hij zich. "De zuignappen houden dozen en blikjes veilig tijdens het verplaatsen en plaatsen ze precies waar ze nodig zijn." Met behulp van de draaigreep kunnen werknemers de lading moeiteloos tillen, laten zakken en lossen. "Het is net zo gemakkelijk te bedienen als gas geven op een motorfiets en het is nog leuk ook", zegt hij.
Afhankelijk van de handling gebruiken de specialisten de juiste eindeffector, die ze in een paar eenvoudige stappen kunnen aanpassen dankzij de snelwisseladapter: De ronde zuignap RG verplaatst de emmers verf en de dubbele zuignap DG en de viervoudige grijper VG pakken grote kartonnen dozen veilig op. Beide oplossingen zijn instelbaar en kunnen dus aan elk werkstuk worden aangepast. Grote stapelhoogtes zijn geen probleem dankzij de beweegbare bedienbeugel.
Maximale reikwijdte wordt ook hier verzekerd door zwenkkranen, waarop de slangheffers enkele meters horizontaal langs het plafond worden bewogen. Dankzij de grote zwenkhoek van 180 graden kunnen de tillen zelfs moeilijk bereikbare oppervlakten bereiken. De kranen zijn ontworpen voor lasten tot 65 kilogram en zijn soepel dankzij hun aluminium bouwwijze. Nog een voordeel: dankzij de grote zwenkhoek is er maar één JumboFlex nodig voor twee pakstations.
Optimale oplossing voor elke taak
FreiLacke gebruikt ook verschillende JumboFlex-35 vacuüm slangheffers, die de geschoolde arbeiders intuïtief met één hand kunnen bedienen, waardoor ze werkstukken tot 35 kilogram langdurig kunnen verplaatsen zonder moe te worden. De zuignappen van dit model kunnen ook uitgewisseld worden met behulp van het snelwisseladapter en aangepast worden aan verschillende belastingen.
Logistiek manager Frank Januschowski van FreiLacke waardeert de ongecompliceerde samenwerking met Schmalz. Samen met collega's bezoekt hij regelmatig beurzen zoals LogiMAT om nieuwe producten te ontdekken. Samen met de vacuümexperts bekijkt hij hoe de ergonomie in het bedrijf nog verder verbeterd kan worden. "In gesprekken met de verkoopafdeling werd duidelijk dat een individueel voor ons geplande oplossing het beste resultaat zou opleveren met de VacuMaster - en dat is precies wat er is gebeurd. Alleen dankzij de tilhulp kunnen we de zware vaten tillen zonder onze werknemers te belasten. "Dat is geweldig," vat hij samen, en nog iets is overtuigend: "Sommige tillen gebruiken we al jaren. Als onze voorschriften veranderen, zorgt Schmalz voor de omschakeling. Zo werken we altijd met de best mogelijke apparatuur."
Schmalz heeft de basic module, bedienbeugel, lasttraverse en zuigplaten van de VacuMaster individueel ontworpen voor de applicatie bij FreiLacke.
Dankzij de beweegbare bedienbeugel op de JumboErgo-65 kunnen werknemers grote stapelhoogtes bereiken.
De dubbele zuignap DG op de JumboErgo houdt de pakjes veilig vast.
Bovenloopkranen bieden het nodige bereik voor de tillen.
De JumboErgo-65 kan flexibel worden ingezet op de zwenkbare bovenloopkraan waar dat nodig is.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.