Schmalz

Manipulation manuelle • Aérospatial • Bagages • Tubes de levage par le vide JumboFlex

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation ajustable des bagages dans les aéroports

Dans le terminal 1 d'un aéroport, les bagages, qui pèsent jusqu'à 35 kg, sont transportés vers les zones de chargement définies au moyen d'un système moderne de tri et de distribution. Plus de la moitié des bagages pesant entre 15 et 20 kg, l'utilisation d'auxiliaires de levage est indispensable afin de garantir un mode de travail ergonomique pour les collaborateurs. Le procédé de chargement et de déchargement aux points de distribution exigeait jusqu'ici d'énormes efforts physiques de la part des collaborateurs. Les bagages doivent être déposés sur les chariots de transport et véhicules de l'aire de trafic afin d'être acheminés vers les avions. Outre la charge de travail imposée aux collaborateurs, les nouvelles dispositions sur la santé et la sécurité au travail prévues par l'Union européenne – qui devaient être renforcées à l'avenir –étaient l'une des raisons pour lesquelles l'aéroport de Munich s'intéressa à l'acquisition d'un auxiliaire de levage.

Le tube de levage par le vide Jumbo convient parfaitement pour un levage et une manipulation fréquente et extrêmement rapide de cartons, sacs, fûts, panneaux de bois et bien d'autres charges pouvant peser jusqu'à 300 kg. Le processus de préhension et de levage est assuré exclusivement par le vide. Grâce à l'adoption des dernières découvertes en matière d'ergonomie, le tube de levage par le vide Jumbo permet de travailler sans risque pour la santé. L'appareil peut être adapté simplement à vos exigences individuelles. Il offre des composants de base modulaires offrant de multiples possibilités de combinaison qui peuvent être assemblés entre elles.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier