Schmalz

Manipulación manual • Aerospacial • Equipajes • Tubos elevadores por vacío JumboFlex

Elevadores de tubo por vacío Jumbo para reubicar rápidamente mercancías

En la terminal 1 de un aeropuerto, los equipajes de hasta 35 kg de peso son transportados a los puntos de descarga definidos mediante un moderno sistema de clasificación y distribución. Más del 50 % de los equipajes tiene un peso entre 15 y 20 kg, lo que hace imprescindible el uso de auxiliares de elevación pensando en el modo de trabajo ergonómico de los empleados. La carga y descarga en los puntos de salida exigía hasta ahora de los empleados el máximo esfuerzo corporal. Los equipajes se deben depositar en los vehículos de transporte. Desde ellos, llegan finalmente a los aviones. Aparte de la carga de trabajo para los empleados, las disposiciones de protección en el trabajo de la Unión Europea, recientemente planeadas y en el futuro más estrictas, fueron un motivo para que el aeropuerto de Múnich se interesara por un auxiliar de elevación.

El tubo elevador por vacío JumboFlex es ideal para transportar con frecuencia y gran rapidez mercancías ligeras de hasta 35 kg de peso. El control remoto inalámbrico SRC aumenta la productividad y es una inversión rentable si se desean ahorrar costes de energía. Este permite al operador encender y apagar la bomba directamente desde el elemento de control. El manejo ergonómico con una sola mano del tubo elevador permite un trabajo sin agotamiento y cuidadoso con la salud del empleado. Con la ventosa 2-en-1, el usuario dispone de un sencillo mecanismo giratorio para cambiar entre los ganchos mecánicos para los equipajes que no se puedan aspirar y la ventosa de vacío para equipajes.
El sistema de manipulación se completa con una grúa giratoria de columna SK de Schmalz con perfil de rodadura de aluminio. Esta grúa se distingue por su funcionamiento extremadamente suave. Con un ángulo de basculación de 180° con mínimo, la superficie de trabajo disponible se aprovecha óptimamente. Las grúas de Schmalz se pueden ajustar individualmente a las condiciones de trabajo y redondean perfectamente esta aplicación.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta