Schmalz

Manipulation automatique • Logistique • Cartons • Systèmes de préhension par le vide

Système de préhension de surface par le vide FMC pour le prélèvement de rangées de pièces du convoyeur à rouleaux en vue de leur palettisation

Les processus de prélèvement des cartons de 10 kg du convoyeur à rouleaux et de dépose sur les palettes étaient jusqu'ici réalisés manuellement par une personne. Ces travaux physiques extrêmement lourds et les temps de cycles longs nécessitaient une amélioration du processus. La solution a été trouvée avec un système de préhension de surfaces de Schmalz.

Le système de préhension de surface par le vide FMC est particulièrement adapté à la palettisation de cartons. Il est doté d'une mousse d'étanchéité qui permet de prélever rapidement et simplement des cartons de différentes tailles à partir de positions indéfinies.

La hauteur restreinte du local de l'atelier de production empêchait l'installation d'un portique traditionnel. Le préhenseur a été modifié afin de permettre une préhension latérale. Grâce à cela, il fut possible d'économiser des coûts d’investissement.

Grâce au système de préhension de surface de Schmalz, le procédé a pu être entièrement automatisé et la production a pu être augmentée de manière considérable à 25 cartons par minute.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier