Schmalz

Manipulación automatizada • Logística • Cartón • Sistemas de ventosas de vacío

Sistema de planos aspirantes FMC para la toma por filas de piezas de la vía de rodillos para su paletizado.

Hasta ahora, las cajas de cartón de 10 kg de peso eran tomadas manualmente de la cinta de rodillos por un empleado y colocadas sobre un palet. La carga corporal y los largos tiempos de ciclo que ello suponía exigían una mejora del proceso. Un sistema de plano aspirante de Schmalz procuró ayuda.

El sistema de planos aspirantes FMC es especialmente adecuado para el paletizado de cajas de cartón. El sistema de planos aspirantes está equipado con una espuma hermetizante que permite tomar de forma rápida y sencilla cajas de cartón de diversos tamaños desde posiciones no definidas.

La limitada altura del taller de producción impedía la instalación de un pórtico normal. La ventosa se remodeló para la toma lateral, lo que permitió ahorrar costes de inversión.

Con el sistema de planos aspirantes de Schmalz se pudo automatizar por completo el proceso y aumentar claramente el rendimiento a 25 cajas de cartón por minuto.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta