Sistemi di presa ad area FMCB
- Presa ad area con generatore del vuoto esterno
- Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
- Elemento di tenuta: spugna di tenuta o ventosa
Finora un dipendente sollevava manualmente i cartoni da 10 kg dal nastro traportatore e li depositava su un pallet. Il conseguente affaticamento fisico e i tempi di ciclo lunghi richiedevano un miglioramento del processo. In questo caso la soluzione è stata fornita dal sistema di presa a vuoto di Schmalz.
Il sistema di presa a vuoto ad area FMC è particolarmente adatto per la pallettizzazione di cartonaggi. Il sistema di presa a vuoto ad area è dotato di una schiuma di tenuta che consente di prendere in modo semplice e veloce cartonaggi di diverse misure da posizioni indefinite.
L'altezza limitata dei locali dello stabilimento di produzione impedisce l'installazione di un portale usuale. Il gripper è stato trasformato per la presa laterale, al fine di ridurre i costi di investimento.
Grazie al sistema di presa ad area di Schmalz, è stato possibile automatizzare completamente il processo, aumentando notevolmente la quantità da movimentare fino a 25 cartonaggi al minuto.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.