Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Autres produits • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation ergonomique d'onduleurs

Le nouveau site de production et le passage à des processus entièrement automatisés et à une fabrication sur commande exigent un flux de matériel sans faille. Pour soumettre la marchandise à un contrôle de qualité, un poste de travail séparé a été aménagé. Les onduleurs de 40 kg doivent être soulevés de leur carton et transportés sur une table de travail. Pour faciliter le processus manuel et le rendre plus ergonomique, un tube de levage par le vide avec potence pivotante sur colonne de Schmalz a été acheté.

Le tube de levage par le vide JumboErgo est conçu pour des charges allant jusqu'à 65 kilos. Une poignée de commande ergonomique ménage les efforts physiques des collaborateurs. Le levage et l'abaissement sont commandés par une poignée rotative sensible, semblable à une poignée d'accélérateur de moto. Le lève-tube est équipé de deux plaques d'aspiration en NBR. La lèvre d'étanchéité flexible s'adapte bien au couvercle bombé et en partie structuré du boîtier. Sur la traverse de 400 millimètres, les plaques d'aspiration peuvent être facilement réglées au moyen d'un levier de serrage. Un palpeur permet au tube de levage de détecter si les plaques d'aspiration sont occupées ou si un processus de manipulation démarre. Le tube de levage par le vide est guidé par une potence pivotante à plat. La potence pivotante a été spécialement conçue pour les applications à faible hauteur de plafond et, avec une longueur de flèche de 4 m, elle couvre parfaitement la zone de travail de l'employé. L'ensemble permet à un seul opérateur de manipuler les onduleurs de manière ergonomique et en ménageant son dos.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier