Schmalz

Manipulación manual • Logística • Otros productos • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la manipulación ergonómica de inversores

La nueva planta de producción y el cambio a procesos totalmente automatizados y a la producción basada en pedidos requieren un flujo de materiales fluido. Se creó una estación de trabajo independiente para someter la mercancía a un control de calidad. Los inversores de 40 kg tienen que ser levantados de la caja y transportados a una mesa de trabajo. Para facilitar el proceso manual y hacerlo ergonómico, se adquirió en Schmalz un elevador de tubos por vacío con grúa giratoria de columna.

El tubo elevador por vacío JumboErgo está diseñado para cargas de hasta 65 kilos. Un asa de manejo ergonómica protege el esfuerzo físico de los empleados. La elevación y el descenso se controlan mediante una manivela giratoria sensible, similar al puño del acelerador de una moto. El elevador de tubos está equipado con dos placas de succión de NBR. El labio de sellado flexible se adapta bien a la cubierta de la carcasa curvada y parcialmente estructurada. Las placas de succión se pueden ajustar fácilmente en el travesaño de 400 milímetros de longitud mediante una palanca de sujeción. El elevador de tubos detecta mediante una válvula táctil que las placas de succión están ocupadas o que se está iniciando un proceso de manipulación. El elevador de tubos de vacío está guiado por una grúa giratoria de columna plana. La grúa giratoria se ha diseñado especialmente para aplicaciones con alturas de sala reducidas y, con una longitud de pluma de 4 m, proporciona una excelente cobertura del área de trabajo del operario. Con el paquete completo, los inversores pueden ser manejados ergonómicamente y sin problemas de espalda por un solo operador.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta