Schmalz

Manipolazione manuale • Logistica • Altri prodotti • Sollevatori tubo a vuoto JumboErgo

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la movimentazione ergonomica di invertitori

Il nuovo impianto di produzione e il passaggio a processi completamente automatizzati e alla produzione su commessa richiedono un flusso regolare di materiali. È stata allestita una postazione separata per sottoporre la merce al controllo di qualità. Gli inverter da 40 kg devono essere sollevati dalla scatola e trasportati su un tavolo di lavoro. Per facilitare il processo manuale e renderlo ergonomico, è stato acquistato da Schmalz un sollevatore di tubi sottovuoto con gru a rotazione montata su colonna.

Il sollevatore di tubi a vuoto JumboErgo è progettato per carichi fino a 65 kg. Un'impugnatura di comando ergonomica protegge lo sforzo fisico dei dipendenti. Il sollevamento e l'abbassamento sono controllati da una sensibile maniglia rotante, simile all'impugnatura dell'acceleratore di una moto. Il sollevatore di tubi è dotato di due piastre di aspirazione in NBR. Il labbro di tenuta flessibile si adatta bene al coperchio curvo e parzialmente strutturato dell'alloggiamento. Le piastre di aspirazione possono essere facilmente regolate sulla traversa lunga 400 millimetri per mezzo di una leva di bloccaggio. Il sollevatore di tubi rileva tramite una valvola a sfioramento che le piastre di aspirazione sono occupate o che sta iniziando un processo di movimentazione. Il sollevatore di tubi sottovuoto è guidato da una gru a rotazione su colonna a struttura piatta. La gru a rotazione è stata progettata appositamente per applicazioni con altezze ridotte e, con una lunghezza del braccio di 4 m, offre un'eccellente copertura dell'area di lavoro dell'operatore. Con il pacchetto completo, gli inverter possono essere gestiti in modo ergonomico e agevole per la schiena da un solo operatore.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello