Schmalz

Manual handling • Logistics • Vacuum tube lifters JumboErgo

인버터의 인체공학적 핸들링을 위한 진공관 리프터 JumboErgo

새로운 생산 시설과 완전 자동화된 프로세스 및 주문 관련 생산으로의 전환에는 원활한 자재 흐름이 필요합니다. 제품의 품질 관리를 위해 별도의 작업장을 설치했습니다. 40kg 인버터는 상자에서 들어 올려 작업 테이블로 옮겨야 합니다. 수동 프로세스를 더 쉽게 만들고 인체 공학적으로 만들기 위해 Schmalz에서 회전 기둥 크레인이 있는 진공관 리프터를 구입했습니다.

진공관 리프터 JumboErgo는 최대 65kg의 하중을 위해 설계되었습니다. 인체공학적 조작 핸들은 직원을 육체적인 부담으로부터 보호합니다. 상승 및 하강은 오토바이 스로틀 그립과 유사한 민감한 트위스트 그립으로 제어됩니다. 튜브 리프터에는 2개의 NBR 석션 플레이트가 장착되어 있습니다. 유연한 밀봉 립은 부분적으로 구조화된 곡선형 하우징 커버에 잘 맞습니다. 석션 플레이트는 클램핑 레버를 사용하여 400mm 길이의 트래버스에서 쉽게 조정할 수 있습니다. 튜브 리프터는 터치 밸브를 통해 흡입 플레이트가 점유되어 있거나 취급 프로세스가 시작되고 있음을 인식합니다. 진공관 리프터는 평평한 기둥 선회 크레인으로 안내됩니다. 선회 크레인은 방 높이가 낮은 응용 분야를 위해 특별히 설계되었으며 지브 길이가 4m로 직원의 작업 영역을 훌륭하게 덮습니다. 완전한 패키지를 사용하면 한 명의 작업자가 인체 공학적으로 인버터를 다룰 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.