Schmalz

Manipulation manuelle • • • Tubes de levage par le vide JumboErgo

Tube de levage par le vide JumboErgo pour la manipulation de pièces usinées à l'aide d'une ventouse grande surface

Le procédé de chargement et de déchargement d'une machine d'usinage CNC était jusqu'ici réalisé manuellement par au moins deux collaborateurs. Afin de soulager les collaborateurs, qui devaient fournir de gros efforts physiques, l'entreprise se décida à acquérir un auxiliaire de levage de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboErgo vous permet de manipuler rapidement et ergonomiquement des pièces usinées présentant des creux. Le tube de levage est équipé d'une ventouse double composée de deux ventouses grande surface. Les deux ventouses peuvent être adaptées sur la traverse longitudinale en continu et en fonction du format de la pièce. Pour cette application, le tube de levage JumboErgo est combiné à une potence sur colonne SK de Schmalz. Cette grue a été conçue pour supporter des charges atteignant 110 kg et dispose d'un angle de pivotement de 270°.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier