Schmalz

Manipulación manual • • • Tubos elevadores por vacío JumboErgo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la manipulación de piezas mecanizadas con una ventosa de vacío para superficies

Hasta ahora, la alimentación y la descarga de una máquina de mecanizado CNC era manual y requería de dos o más empleados. Para facilitar este duro esfuerzo físico de las empleadas y empleados, la empresa decidió comprar un auxiliar de elevación de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo permite manipular rápida y ergonómicamente piezas acabadas con escotaduras. Gracias al mango giratorio de control, esta actividad se realiza sin grandes esfuerzos para todos los empleados. El tubo de elevación está equipado con una ventosa doble compuesta por dos ventosas para superficies. Las dos ventosas se pueden adaptar sin etapas al formato de cada pieza sobre el travesaño longitudinal. En el caso la manipulación de componentes de muebles acabados, es suficiente con una ocupación de aprox. un 50 % de los módulos para superficies. En esta aplicación, el tubo de elevación JumboErgo se puede combinar con un pescante montado sobre columna SK de Schmalz. Éste está dimensionado para una carga de hasta 110 kg y tiene un ángulo de basculación de 270°. Así, con el trabajo flexible y ergonómico de una sola persona, se cubre la mayor parte de la superficie de trabajo.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta