Schmalz

Vision industrielle (traitement d'images industrielles)

La vision industrielle (traitement industriel de l'image) implique l'utilisation de systèmes automatisés pour interpréter et analyser les données visuelles dans les environnements de fabrication et de production. Le terme est souvent décrit comme "des machines avec des yeux", car les caméras, les systèmes d'éclairage et les logiciels travaillent ensemble pour capturer et analyser les données visuelles et prendre des décisions automatisées sur cette base.

Mode de fonctionnement de la vision industrielle

Un système de vision industrielle se compose de caméras, d'un éclairage, d'un traitement d'image, d'algorithmes logiciels et d'une unité de commande qui traduit les informations capturées en actions spécifiques. Les applications typiques sont le positionnement précis de composants, le triage automatisé de produits et la préparation de commandes (bin picking), c'est-à-dire le retrait ciblé de pièces individuelles dans des conteneurs remplis de manière chaotique.

Alors que les systèmes classiques de traitement d'images sont basés sur des règles, les solutions modernes de vision industrielle font de plus en plus appel à l'apprentissage profond (DL) et aux réseaux neuronaux artificiels pour manipuler de manière fiable des exigences complexes ou variables. Cela permet aux machines de reproduire des capacités cognitives comparables à la perception humaine, mais nettement plus rapides et plus robustes.

Surfaces d'application et avantages

La vision industrielle est un moteur essentiel de l'automatisation industrielle. Dans le domaine de l'assurance qualité, cette technologie détecte avec précision les produits défectueux et réduit ainsi les rejets, ce qui améliore la qualité des produits. En logistique, elle permet de lire les codes-barres et les codes QR et de suivre les produits de manière transparente tout au long de la chaîne d'approvisionnement. De plus, les systèmes de vision industrielle augmentent la productivité, car ils sont constamment fiables et accélèrent considérablement les procédés de fabrication.

Un champ d'application particulièrement important est le contrôle optique. Les systèmes conventionnels de traitement d'images industrielles atteignent souvent leurs limites lorsqu'il s'agit de faire la distinction entre les fluctuations d'images causées par l'environnement et les écarts qualitatifs. Les modèles de vision industrielle basés sur l'IA et l'apprentissage profond peuvent conserver ces différences de manière fiable et classer automatiquement les éléments d'inspection, par exemple, en "OK" (acceptable) et "NOK" (non acceptable). La vision industrielle permet ainsi de trouver des solutions robustes pour des tâches d'inspection complexes qu'il serait difficile, voire impossible, de mettre en œuvre avec un traitement d'image classique.

Vision artificielle et vision par ordinateur

Contrairement à la vision informatique générale, qui comprend des applications dans des surfaces telles que l'analyse d'images médicales, la conduite autonome ou la vidéosurveillance, la vision industrielle est spécialement orientée vers les systèmes de traitement d'images industriels. L'accent est mis sur la fiabilité, la reproduction et la stabilité dans la fabrication. La vision industrielle associe du matériel éprouvé à des logiciels modernes, à l'IA et à des réseaux neuronaux pour traiter avec précision les données d'image, même dans des conditions de production exigeantes, et en déduire des décisions automatisées.

Avantages de la vision industrielle dans les secteurs d'activité

La vision industrielle offre des avantages considérables aux entreprises. Elle permet une assurance qualité plus précise et plus rapide, réduit les coûts liés aux erreurs, augmente le rendement et peut être intégrée de manière transparente dans les secteurs d'activité de l'Industrie 4.0. Grâce à l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique, la vision industrielle devient une technologie clé pour l'automatisation industrielle et un outil stratégique pour assurer la compétitivité à long terme et la qualité des produits.

Termes apparentés

Préparation de commandes
La préparation de commandes est le prélèvement automatisé de composants dans des bacs pour un rendement et une sécurité accrus.
IA (Intelligence Artificielle)
L'IA (intelligence artificielle) permet des décisions automatisées, la reconnaissance des formes et l'optimisation des procédés dans l'industrie et la technologie.
Production 4.0
La production 4.0 décrit la transformation du travail de production vers un système d'alarme. Les produits et les systèmes en réseau rendent la production plus souple et plus efficace.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.