Schmalz

Soluzioni manuali per camere bianche

Soluzioni manuali per camere bianche

Soluzioni di sollevamento compatibili con le camere bianche contro la ruggine e la contaminazione

Nelle camere bianche, ogni dettaglio conta: i sollevatori tubo a vuoto standard distaccano particelle, sono difficili da pulire e non sono certificati ISO. Solo i sollevatori tubo a vuoto appositamente sviluppati, con materiali resistenti all'abrasione e adatti alle camere bianche, garantiscono l'assenza di particelle richiesta e proteggono in modo affidabile i vostri prodotti sensibili.

Sollevatori tubo a vuoto

I nostri sollevatori tubo a vuoto PalVac sono completamente smontabili, sicuri per la lavastoviglie e possono essere puliti rapidamente e accuratamente grazie alle loro superfici lisce e al tubo flessibile protettivo pulibile, anche con il sistema CIP o con un bagno di pulizia. Le costruzioni in acciaio inox a bassa incrinatura e a basso gap (A2 e A4 opzionale) e i filtri HEPA integrati proteggono in modo affidabile le persone, il prodotto e l'ambiente. I materiali conformi alla normativa FDA consentono il contatto diretto con le merci sensibili senza danneggiarle. Le superfici in acciaio inox compatibili con le camere bianche consentono una pulizia particolarmente facile e contribuiscono a una manipolazione delicata e alla massima pulizia.

 

 

Gru a bandiera in acciaio inox

Le gru girevoli in acciaio inox di PalVac sono state progettate appositamente per essere utilizzate con il sollevatore tubo a vuoto PalVac. Grazie al loro design robusto e resistente alla corrosione, sono perfette per gli ambienti con le più alte esigenze di igiene e pulizia.

Richiedi una soluzione personalizzata

Contattaci per una consulenza completa: configureremo insieme una soluzione su misura per soddisfare le tue esigenze igieniche.

Richiedete una consulenza personalizzata

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello