Schmalz

Ręczne rozwiązania do pomieszczeń czystych

Kompatybilne z pomieszczeniami czystymi rozwiązania do podnoszenia chroniące przed rdzą i zanieczyszczeniami

W pomieszczeniach czystych liczy się każdy szczegół: standardowe podnośniki podciśnieniowe uwalniają cząsteczki, są trudne do czyszczenia i nie posiadają certyfikatu ISO. Tylko specjalnie opracowane podnośniki podciśnieniowe z materiałami odpornymi na ścieranie i przystosowane do pomieszczeń czystych spełniają wymóg braku cząstek i niezawodnie ochronią wrażliwe produkty.

Podciśnieniowe podnośniki tubowe

Nasze podciśnieniowe podnośniki tubowe JumboSprint Hygienic i JumboFlex Hygienic można całkowicie zdemontować, można je myć w zmywarce, a dzięki gładkim powierzchniom i dającemu się wytrzeć rękawowi ochronnemu można je szybko i dokładnie wyczyścić - nawet przy użyciu CIP lub kąpieli czyszczącej. Konstrukcje ze stali nierdzewnej o niskiej podatności na pękanie i niewielkich szczelinach (A2 i opcjonalnie A4) oraz zintegrowane filtry HEPA niezawodnie chronią ludzi, produkt i środowisko. Materiały zgodne z wymogami FDA umożliwiają bezpośredni kontakt z wrażliwymi towarami bez wpływu na nie. Kompatybilne z pomieszczeniami czystymi powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiają szczególnie łatwe czyszczenie, a tym samym przyczyniają się do delikatnej obsługi i maksymalnej czystości.

Żurawie obrotowe ze stali nierdzewnej

Żurawie stalowe Hygienic są specjalnie projektowane do użytku z podciśnieniowym podnośnikiem tubowym JumboSprint Hygienic. Dzięki solidnej, odpornej na korozję konstrukcji doskonale sprawdzają się w środowiskach o najwyższych wymogach w zakresie higieny i czystości.

Zamów rozwiązanie dostosowane do swoich potrzeb

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania kompleksowej konsultacji - wspólnie z Tobą skonfigurujemy rozwiązanie dostosowane do Twoich wymogów higienicznych.

Uzyskaj osobistą konsultację

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.