Schmalz

Il CAD diventa realtà: Schmalz trasforma i vostri dati di costruzione in soluzioni per la movimentazione automatica di lamiere progettate digitalmente

Alla Blechexpo di Stoccarda, Schmalz presenterà una novità che vi consentirà di accelerare i processi di progettazione fino all'80%. Stiamo rivoluzionando il design digitale e stabilendo nuovi standard nella movimentazione di lamiere. Nel padiglione 1, stand 1110, vi attendono pinze di presa intelligenti e flessibili, che possono essere adattate con precisione alle vostre esigenze, nonché design digitali di soluzioni di presa su misura, ricavati direttamente dai vostri dati di progettazione e CAD. Il portafoglio è completato da potenti dispositivi di sollevamento tubo a vuoto che non solo rendono i processi più efficienti, ma anche significativamente più ergonomici. Scoprite il futuro della movimentazione di lamiere - dal vivo da Schmalz.

21 ott 2025
24 ott 2025
Blechexpo
Fiera internazionale per la lavorazione della lamiera
Sala / Stand
1 / 1110
Stoccarda, Germania
www.blechexpo-messe.de

Automazione per il vuoto

Punti salienti

L'automazione sta diventando sempre più importante nel settore della movimentazione di lamiere e metalli. A Blechexpo presenteremo il nostro ampio portafoglio: Dalle pinze di presa intelligenti e flessibili ai design digitali di soluzioni di presa su misura e alle soluzioni software basate sull'intelligenza artificiale. Trovate la soluzione perfetta per il vostro processo di lavorazione della lamiera e sperimentate il futuro della lavorazione della lamiera con Schmalz.

Tutto sotto controllo!

La pinza di presa ad area matrix FMG è un modulo di presa compatto per la progettazione di pinze di presa ad area flessibili. È perfetta per il carico e lo scarico di macchine sbavatrici e raddrizzatrici e per la selezione di pezzi da impianti di taglio laser, punzonatura, nesting e taglio. I pezzi piatti ed ermetici di varie forme e misure possono essere manipolati senza sforzo. Le dodici ventose controllabili singolarmente garantiscono la massima flessibilità.

Maggiori informazioni sulla pinza di presa ad area matrix FMG

Presa intelligente - per automatizzare la movimentazione di lamiere

Il Solution Kit ivOS Sheet Metal è la soluzione ideale per automatizzare il carico e lo scarico di macchine per la levigatura, la sbavatura, la raddrizzatura e il taglio laser. Grazie alla sua idoneità alla presa autonoma e intelligente di oggetti sconosciuti, il sistema consente un uso economico dei robot, anche in presenza di lotti di piccole dimensioni e di un'elevata varianza. L'aspetto migliore della soluzione pronta all'uso è che non sono richieste né conoscenze di programmazione né adattamenti da parte di esperti. La nostra soluzione utilizza tecnologie robotiche all'avanguardia, come il software AI e i sensori di visione 3D, per una soluzione precisa per la movimentazione e l'automazione. La pinza di presa ad area matrix integrata FMG controlla le superfici ventose adatte per afferrare i singoli fogli di lamiera.

Per saperne di più sulla soluzione Kit ivOS lamiera

Piccolo ma potente!

I terminali compatti sono unità potenti per la generazione, il controllo e il monitoraggio del vuoto nei sistemi automatizzati. Il nostro mini terminale compatto SCTMi è particolarmente compatto e potente, può controllare fino a 16 circuiti di vuoto separati e può essere integrato rapidamente e facilmente nel sistema. L'interfaccia intelligente IO-Link consente un monitoraggio continuo del terminale.

Ulteriori informazioni sul mini terminale compatto SCTMi

Geometrie di lamiere complesse su superfici oleose: le nostre ventose sono leader nella movimentazione dei fogli di lamiera

La ventosa a soffietto ovale SAOXB è progettata in modo ottimale per la manipolazione di pezzi allungati con superfici oliate. Con dimensioni da 40 x 20 a 110 x 55 mm, offre una soluzione estremamente adattabile per una capacità di aspirazione ottimale su fogli di lamiera allungati e parti di carrozzeria. La speciale superficie di attrito strutturata garantisce la massima forza di presa ad accelerazioni elevate, soprattutto su superfici allungate e oliate. L'elevata corsa della ventosa consente un ottimo adattamento ai diversi contorni del pezzo, mentre il labbro di tenuta flessibile garantisce una tenuta affidabile anche su superfici allungate e curve. La ventosa a soffietto SAOXB è ideale per tempi ciclo rapidi con fogli di lamiera e pezzi di carrozzeria e gestisce con la massima precisione e affidabilità anche le attività di manipolazione più impegnative nel processo automatizzato della lamiera.

Ulteriori informazioni sulla ventosa a soffietto SAOXB

Movimentazione con il vuoto

Punti salienti

L'ergonomia e la protezione della salute sono temi chiave per le aziende. Con i sollevatori tubi a vuoto e i sistemi di gru di Schmalz, è possibile rendere tutti i processi di sollevamento e movimentazione di fogli di lamiera particolarmente rispettosi della salute ed efficienti.

Gru a portale modulare KBG e dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort: movimentazione dei carichi flessibile e sicura

Con il portale modulare KBG e il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort, Schmalz si concentra sulla movimentazione manuale di lamiere di grandi dimensioni. Utilizzando il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort sospeso al portale modulare, una sola persona può sollevare, ruotare o girare di 180 gradi carichi fino a 750 chilogrammi. Un generatore di vuoto controllato riduce al minimo il consumo di energia e consente un'impugnatura uniforme di pezzi grandi e piatti.

Maggiori informazioni sul dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Comfort

Il braccio di sollevamento rapido QLA di Binar Handling - Dispositivo intelligente per carichi fino a 300 kg

Il braccio di sollevamento rapido QLA di Binar Handling rende molto più semplice e particolarmente ergonomico il sollevamento e il posizionamento di pezzi fino a 300 kg di peso. Grazie all'impugnatura di comando brevettata, è sufficiente una forza minima per spostare con precisione i carichi. Grazie al raggio di rotazione di 360° e al giunto rotante integrato, i pezzi possono essere ruotati di continuo e posizionati con precisione.

La modalità di bilanciamento automatico consente un funzionamento intuitivo direttamente sul pezzo, indipendentemente dal suo peso. Il basso consumo di energia, l'elevata affidabilità e la lunga durata garantiscono il massimo rendimento nell'uso quotidiano.

Maggiori informazioni sul braccio di sollevamento rapido QLA di Binar Handling

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello