Schmalz

CAD가 현실이 됩니다: 슈말츠는 설계 데이터를 자동화된 시트메탈 핸들링을 위한 디지털 디자인의 그립 솔루션으로 변환합니다

슈투트가르트에서 열리는 블렉엑스포에서 실제 초연을 경험해 보세요: 슈말츠는 설계 공정 속도를 최대 80%까지 높일 수 있는 혁신적인 제품을 선보일 예정입니다. 슈말츠는 디지털 설계를 혁신하고 시트메탈 핸들링의 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 홀 1, 스탠드 1110에서는 고객의 요구 사항에 정확하게 적용할 수 있는 지능적이고 유연한 그리퍼와 고객의 CAD 데이터에서 직접 파생된 커스터마이징 그리핑 솔루션의 디지털 설계를 만나볼 수 있습니다. 이 포트폴리오는 공정을 더욱 효율적으로 만들 뿐만 아니라 훨씬 더 인체공학적인 강력한 진공 리프팅 디바이스로 보충됩니다. 시트메탈 핸들링의 미래를 슈말츠에서 직접 확인해 보십시오.

21일 2025년 10월
24일 2025년 10월
블레첵스포
시트메탈 가공을 위한 국제 무역 박람회
홀/부스
1 / 1110
슈투트가르트, 독일
www.blechexpo-messe.de

진공 자동화

하이라이트

시트메탈 및 금속 핸들링 분야에서 자동화의 중요성은 점점 더 커지고 있습니다. 우리는 Blechexpo에서 광범위한 포트폴리오를 선보일 예정입니다: 스마트하고 유연한 그리퍼부터 커스터마이징된 그리핑 솔루션의 디지털 설계 및 AI 기반 소프트웨어 솔루션까지. 시트메탈 공정에 완벽한 솔루션을 찾고 슈말츠와 함께 시트메탈 가공의 미래를 경험해 보십시오.

모든 것이 제어됩니다!

매트릭스 광영역 그리퍼 FMG는 유연한 광영역 그리퍼를 설계하기 위한 소형 그리핑 모듈입니다. 디버링 및 스트레이트닝 기계의 로딩 및 언로딩과 레이저, 펀칭, 네스팅 및 절단 시스템에서 작업물을 분류하는 데 적합합니다. 다양한 모양과 크기의 평면 및 밀폐형 작업물을 손쉽게 핸들링할 수 있습니다. 개별적으로 제어 가능한 12개의 진공패드는 최고의 유연성을 보장합니다.

매트릭스 광영역 그리퍼 FMG에 대해 더 알아보기

지능형 그리핑 - 시트메탈 핸들링 자동화 준비 완료

솔루션 키트 ivOS 시트메탈은 샌딩, 디버링, 스트레이트닝 및 레이저 컷팅 시스템의 로딩과 언로딩을 자동화하는 데 이상적인 솔루션입니다. 이 시스템은 알 수 없는 물체를 자율적이고 지능적으로 잡을 수 있는 용량 덕분에 배치 크기가 작고 편차가 큰 경우에도 로봇을 경제적으로 사용할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 솔루션의 가장 큰 장점은 프로그래밍 지식이나 전문가의 적용이 필요하지 않다는 점입니다. 이 솔루션은 정밀한 핸들링과 자동화를 위해 AI 소프트웨어 및 3D 비전 센서와 같은 최첨단 로봇 기술을 사용합니다. 통합 매트릭스 광영역 그리퍼 FMG는 개별 시트메탈 모양을 잡기 위해 적합한 흡입 컵을 제어합니다.

작지만 강력합니다!

컴팩트 터미널은 자동화 시스템에서 진공 생성, 제어 및 모니터링을 위한 강력한 유닛입니다. 엔드레스하우저의 초소형 콤팩트 터미널 SCTMi는 특히 작고 강력하며, 최대 16개의 개별 진공 회로를 제어할 수 있고 시스템에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 지능형 IO-Link 인터페이스를 통해 터미널을 지속적으로 모니터링할 수 있습니다.

SCTMi 미니 컴팩트 터미널에 대해 자세히 알아보기

기름기가 많은 표면의 복잡한 시트메탈 형상 - 당사의 진공패드는 시트메탈 핸들링을 마스터합니다

타원형 주름 진공패드 SAOXB는 표면에 오일이 묻어 있는 길쭉한 작업물을 핸들링하는 데 최적으로 설계되었습니다. 40 x 20 ~ 110 x 55mm의 치수로 길쭉한 시트메탈 및 자동차 차체 부품의 최적의 흡착량을 위해 매우 유연하게 적용할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 특수 구조의 마찰 표면은 특히 길쭉하고 오일이 묻은 표면에서 높은 가속도에서 최대의 흡착력을 보장합니다. 흡입 컵의 큰 스트로크는 다양한 작업물 윤곽에 매우 잘 적용할 수 있으며, 유연한 실링 립은 곡선의 길쭉한 작업물 표면에서도 안정적인 실링을 제공합니다. 주름 진공패드 SAOXB는 시트메탈 및 차체 부품의 빠른 사이클 타임에 이상적이며, 자동화된 시트메탈 공정에서 까다로운 핸들링 작업도 최고의 정밀도와 신뢰성으로 마스터할 수 있습니다.

주름 진공패드 SAOXB에 대해 자세히 알아보기

진공 핸들링

하이라이트

인체공학적인 측면과 건강 보호는 기업의 핵심 과제입니다. 슈말츠의 진공 튜브 리프터와 크레인 시스템을 사용하면 시트메탈 및 메탈 플레이트의 리프팅과 이동과 관련된 모든 공정을 특히 건강 친화적이고 건강 보호적이며 효율적으로 만들 수 있습니다.

모듈식 크레인 갠트리 KBG와 진공 리프팅 장치 진공 마스터 컴포트 - 유연하고 안전하게 하중을 이동합니다

슈말츠는 모듈식 크레인 갠트리 KBG와 진공 리프팅 장치 진공 마스터 컴포트를 통해 대형 시트메탈의 수동 핸들링에 집중하고 있습니다. 모듈식 갠트리에 매달린 진공 리프팅 장치 진공 마스터 컴포트를 사용하면 한 사람이 최대 750kg의 하중을 최대 180도까지 들어올리거나 회전 또는 회전시킬 수 있습니다. 제어식 진공 발생기는 에너지 소비를 최소화하고 크고 평평한 작업물도 고르게 핸들링할 수 있습니다.

진공 리프팅 장치 진공 마스터 컴포트에 대해 자세히 알아보기

바이나 핸들링 퀵 리프트 암 QLA - 최대 300kg의 하중을 위한 지능형 리프팅 보조 장치

바이나 핸들링 퀵 리프트 암 QLA를 사용하면 최대 300kg의 작업물을 훨씬 쉽고 인체공학적으로 리프팅하고 배치할 수 있습니다. 특허받은 제어 핸들을 사용하면 최소한의 힘만으로 적재물을 정밀하게 이동할 수 있습니다. 360° 회전 범위와 통합 회전 조인트 덕분에 작업물을 지속적으로 회전하고 정밀하게 위치시킬 수 있습니다.

자동 밸런스 모드를 사용하면 작업물의 무게에 관계없이 직관적으로 작업물을 직접 조작할 수 있습니다. 또한 낮은 전력 소비, 높은 신뢰성 및 긴 수명으로 일상적인 사용에서 최대의 효율성을 보장합니다.

바이나 핸들링 퀵 리프트 암 QLA에 대해 자세히 알아보기

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동