Schmalz

Ancora più flessibile: Schmalz amplia la gamma di applicazioni del blocco di aspirazione VCBL-GL

Lo specialista del vuoto Schmalz ha ulteriormente sviluppato il blocco di aspirazione VCBL-GL. La nuova generazione convince per la struttura modulare, l'ampio catalogo di pezzi di ricambio e la più ampia gamma di applicazioni, per una maggiore flessibilità e per abbassare i costi dell'intero ciclo di vita.

Il blocco di aspirazione VCBL-GL è ideale per il bloccaggio del vetro.

Il collaudato VCBL-GL mantiene le promesse. Schmalz ha originariamente sviluppato il blocco di aspirazione per la molatura e il taglio speciale di pezzi in vetro su macchine a piano di lavoro liscio del produttore giapponese Bando Kiko. Lo specialista del vuoto dispone di serie di tutte le altezze standard utilizzate nell'industria del vetro. E grazie alla struttura modulare, su richiesta è possibile realizzare anche altezze speciali. Questa soluzione innovativa è ora adatta anche ad altri settori, come il processo della pietra. Ciò è reso possibile, tra l'altro, dalla nuova tripla guarnizione, che mantiene il vuoto in modo ancora più affidabile e offre di più, soprattutto per le applicazioni più esigenti. Grazie all'elevato pick-up trasversale, la ventosa li fissa in modo sicuro e delicato - e possono essere asciutti o bagnati.

Schmalz ha progettato la nuova struttura modulare per garantire la massima flessibilità: I singoli gruppi possono essere facilmente sostituiti, combinati o adattati, il che facilita anche l'assistenza e la manutenzione. Grazie a un prolungato catalogo di pezzi di ricambio, le applicazioni beneficiano di una maggiore disponibilità e di costi di gestione complessivi più bassi. La struttura modulare consente inoltre di ridurre il prezzo di acquisto fino al 40% rispetto al modello precedente.

Il VCBL-GL-C per il processo del vetro è disponibile in diverse geometrie di base: quadrata, rettangolare o in forme speciali come quella triangolare. Le richieste individuali possono essere soddisfatte anche con altezze flessibili. Schmalz produce la piastra di aspirazione superiore individualmente in base ai dati del cliente, mentre la piastra base è adattata in modo ottimale alla superficie di bloccaggio. Ciò significa che ogni pezzo può essere bloccato in modo efficiente e preciso.

Il VCBL-GL-C offre un vantaggio speciale con la sua funzione di aspirazione: le applicazioni possono gestire componenti speculari con una sola ventosa. Lo speciale materiale di attrito consente un elevato assorbimento della forza laterale e una lavorazione precisa anche con forze elevate. Con una tolleranza in altezza di ±0,05 millimetri, una guarnizione di ricambio e un robusto corpo in alluminio, il VCBL-GL è preciso, economico e robusto. Ciò lo rende adatto all'esercizio continuo nella produzione in serie.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.