Schmalz

Daha da esnek: Schmalz, VCBL-GL vakum bloğunun uygulama yelpazesini genişletiyor

Vakum uzmanı Schmalz, VCBL-GL vakum bloğunu daha da geliştirdi. Yeni nesil, modüler tasarımı, kapsamlı yedek parça katalog ve daha geniş uygulama yelpazesi ile dikkat çekiyor - tüm kullanım ömrü boyunca daha fazla esneklik ve daha düşük maliyetler için.

VCBL-GL vakum bloğu bardak bağlama için idealdir.

Denenmiş ve test edilmiş VCBL-GL vaat ettiklerini yerine getirir. Schmalz, vakum bloğunu ilk olarak Japon imalatçı Bando Kiko'nun düz tablalı makinelerinde cam iş parçalarının özel taşlanması ve kesilmesi için geliştirdi. Vakum uzmanı, cam endüstrisinde kullanılan tüm standart yükseklikleri standart olarak stoklamaktadır. Modüler tasarım sayesinde, sorgulama üzerine özel yükseklik de yapılabilmek. Bu yenilikçi çözüm artık taş işlem gibi diğer endüstriler için de uygun. Diğer şeylerin yanı sıra, bu, vakumu daha da güvenilir bir şekilde tutan ve özellikle zorlu uygulamalar için daha fazlasını sunan yeni üçlü sızdırmazlık ile mümkün olmaktadır. Vantuz, yüksek enine toplama özelliği ile bunları güvenli ve hassas bir şekilde sabitler - kuru veya ıslak olabilirler.

Schmalz, maksimum esneklik için yeni versiyonu daha da modüler olacak şekilde dizayn etti: Bireysel montajlar kolayca değiştirilebilmeli, birleştirilebilmeli veya adapte olabilmeli - bu da servis ve bakımı kolaylaştırır. Kapsamlı bir yedek parça katalogu sayesinde, uygulamalar daha yüksek kullanılabilirlik ve daha düşük genel işletme maliyetlerinden yararlanır. Modüler tasarım, satın alma fiyatının önceki versiyona kıyasla yüzde 40'a kadar düşürülmesini de mümkün kılıyor.

Cam işlem için VCBL-GL-C çeşitli temel geometrilerde mevcut - kare, dikdörtgen veya üçgen gibi özel şekillerde. Bireysel sorgulamalar da esnek yüksekliklerle yapabilmek mümkündür. Schmalz, üst vantuz plakasını müşteri verilerine göre ayrı ayrı imalat yaparken, taban plakası kenetleme yüzeyine en uygun şekilde eşleştirilir. Bu, her iş parçası için verimli ve doğru bir şekilde bağlama yapabileceği anlamına gelir.

VCBL-GL-C, tersine çevirmek fonksiyonu ile özel bir vurgu sunar: uygulamalar aynalı bileşenleri sadece bir vantuzla taşıyabilmek. Özel sürtünme malzemesi, yüksek yanal kuvvet emilimi ve yüksek kuvvetlerde bile hassas işleme sağlar. VCBL-GL, ±0,05 milimetrelik yükseklik toleransı, değiştirilebilir sızdırmazlık kordonu ve sağlam alüminyum taban gövdesi ile hassas, ekonomik ve sağlamdır. Bu da onu seri üretimde sürekli operasyon için uygun hale getirir.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.