Schmalz

Jeszcze większa elastyczność: Schmalz rozszerza zakres aplikacji bloku podciśnieniowego VCBL-GL

Specjalista od podciśnienia, firma Schmalz, udoskonaliła blok podciśnieniowy VCBL-GL. Nowa generacja imponuje modułową konstrukcją, obszernym katalogiem części zamiennych i szerszym zakresem aplikacji - dla większej elastyczności i niższych kosztów w całym cyklu życia.

Blok próżniowy VCBL-GL idealnie nadaje się do mocowania szkła.

Wypróbowany i przetestowany VCBL-GL zapewnia to, co obiecuje. Firma Schmalz pierwotnie opracowała blok podciśnieniowy do specjalnego szlifowania i cięcia przedmiotów obrabiany ze szkła na gładkich stołach maszynowych japońskiej produkcji Bando Kiko. Specjalista od podciśnienia posiada w standardowym wyposażeniu wszystkie standardowe wysokości stosowane w przemyśle szklarskim. A dzięki projektowi modułowemu, na zapytanie ofertowe możliwe jest również wykonanie specjalnych wysokości. To innowacyjne rozwiązanie jest teraz odpowiednie również dla innych branż, takich jak obróbka kamienia. Jest to możliwe między innymi dzięki nowemu potrójnemu uszczelnieniu, które utrzymuje podciśnienie jeszcze bardziej niezawodnie i oferuje więcej - szczególnie w przypadku wymagających aplikacji. Dzięki wysokiemu podnoszeniu poprzecznemu przyssawka mocuje je w sposób bezpieczny i delikatny - i to zarówno na sucho, jak i na mokro.

Firma Schmalz zaprojektowała nową wersję tak, aby była jeszcze bardziej modułowa i zapewniała maksymalną elastyczność: poszczególne podzespoły można łatwo wymieniać, łączyć lub dostosowywać, co ułatwia również serwisowanie i konserwację. Dzięki obszernej ofercie części zamiennych aplikacje zyskują większą dostępność i niższe całkowite koszty eksploatacji. Modułowa konstrukcja pozwala również obniżyć cenę zakupu nawet o 40 procent w porównaniu z poprzednią wersją.

VCBL-GL-C do procesu obróbki szkła jest dostępny w różnych podstawowych geometriach - kwadratowych, prostokątnych lub w specjalnych kształtach, takich jak trójkąt. Indywidualne zapytania ofertowe mogą być również rozpatrywane pod kątem elastycznych wysokości. Firma Schmalz produkuje górną płytę ssącą indywidualnie według danych klienta, natomiast płyta podstawowa jest optymalnie dopasowana do powierzchni zacisku. Oznacza to, że każdy przedmiot obrabiany może być efektywnie i dokładnie zaciskany.

VCBL-GL-C oferuje wyjątkową funkcję odwracania: aplikacje mogą obsługiwać lustrzane elementy za pomocą tylko jednej przyssawki. Specjalny materiał cierny umożliwia wysoką absorpcję sił bocznych i precyzyjną obróbkę nawet przy dużych siłach. Dzięki tolerancji wysokości ±0,05 milimetra, wymiennej uszczelce i solidnej aluminiowej podstawie, VCBL-GL jest precyzyjny, ekonomiczny i wytrzymały. Dzięki temu nadaje się do ciągłej pracy w produkcji seryjnej.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.