Schmalz

더욱 유연해진 유연성: 슈말츠, VCBL-GL 진공 블록의 애플리케이션 범위 확대

진공 전문가인 슈말츠는 VCBL-GL 진공 블록을 더욱 발전시켰습니다. 이 새로운 세대는 모듈식 디자인, 광범위한 스페어 파트 카탈로그, 더 넓은 범위의 애플리케이션으로 전체 수명 주기 동안 유연성을 높이고 비용을 낮췄습니다.

VCBL-GL 진공 블록은 유리 클램핑에 이상적입니다.

검증된 VCBL-GL은 약속한 성능을 제공합니다. 슈말츠는 원래 일본 제조사인 반도 키코의 매끄러운 테이블 기계에서 유리 작업물을 특수 연삭 및 절단하기 위한 진공 블록을 개발했습니다. 이 진공 전문업체는 유리 산업 분야에서 사용되는 모든 표준 높이를 표준으로 보유하고 있습니다. 또한 모듈식 디자인 덕분에 문의에 따라 특수 높이도 구현할 수 있습니다. 이 혁신적인 솔루션은 이제 석재 가공과 같은 다른 산업 분야에도 적합합니다. 무엇보다도 진공을 더욱 안정적으로 유지하고 특히 까다로운 애플리케이션에 더 많은 것을 제공하는 새로운 3중 실링이 이를 가능하게 합니다. 높은 가로 픽업으로 진공패드가 안전하고 부드럽게 고정하며, 마른 상태나 젖은 상태에서도 사용할 수 있습니다.

슈말츠는 유연성을 극대화하기 위해 새 버전을 더욱 모듈식으로 설계했습니다: 개별 어셈블리를 쉽게 교체, 결합 또는 적용할 수 있으므로 서비스 및 유지보수가 더 쉬워집니다. 광범위한 스페어 부품 카탈로그 덕분에 애플리케이션의 가용성을 높이고 전체 운영 비용을 낮추는 이점을 누릴 수 있습니다. 또한 모듈식 디자인으로 이전 버전에 비해 구매 가격을 최대 40%까지 절감할 수 있습니다.

유리 공정용 VCBL-GL-C는 정사각형, 사각형 또는 삼각형과 같은 특수 모양 등 다양한 기본 형상으로 사용 가능합니다. 유연한 높이로 개별 문의도 가능합니다. 슈말츠는 고객의 데이터에 따라 상부 흡착 플레이트를 개별적으로 제조하며, 베이스 플레이트는 기계식 클램핑 표면에 최적으로 맞도록 제작합니다. 따라서 모든 작업물을 효율적이고 정확하게 기계식 클램핑할 수 있습니다.

VCBL-GL-C는 역전 기능을 통해 애플리케이션이 하나의 진공 패드만으로 미러링된 부품을 핸들링할 수 있는 특별한 장점을 제공합니다. 특수 마찰 재질을 사용하여 높은 횡력을 흡수하고 큰 힘에도 정밀한 가공이 가능합니다. 높이 공차 ±0.05mm, 교체용 실링 코드, 견고한 알루미늄 바디를 갖춘 VCBL-GL은 정밀하고 경제적이며 견고합니다. 따라서 시리즈 생산에서 연속 작동에 적합합니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.