Schmalz

Encore plus flexible : Schmalz élargit le champ d'applications du bloc de bridage VCBL-GL

Le spécialiste du vide Schmalz a perfectionné le bloc de bridage VCBL-GL. La nouvelle génération séduit par sa conception modulaire, par son catalogue complet de pièces de rechange et par son champ d'application élargi, pour apporter plus de flexibilité et des coûts réduits tout au long du cycle de vie.

Le bloc de bridage VCBL-GL est idéal pour le bridage du verre.

Le VCBL-GL, qui a fait ses preuves, tient toutes ses promesses. À l'origine, Schmalz a développé ce bloc de bridage pour le meulage et la découpe spéciaux de pièces en verre sur des machines à table lisse du fabricant japonais Bando Kiko. Le spécialiste du vide dispose en stock de toutes les hauteurs standard utilisées dans l'industrie du verre. Et grâce à sa conception modulaire, des hauteurs spéciales peuvent également être réalisées sur demande. Cette solution innovante convient désormais également à d'autres industries, telles que le traitement de la pierre. Cela est notamment rendu possible grâce au nouveau triple joint, qui maintient le vide de manière encore plus fiable et offre davantage, en particulier pour les applications exigeantes. Grâce à sa prise transversale élevée, la ventouse les fixe de manière sûre et en douceur, qu'elles soient sèches ou humides. 

Schmalz a conçu la nouvelle version pour qu'elle soit encore plus modulable et offrir une flexibilité maximale : les assemblages individuels peuvent être facilement remplacés, combinés ou adaptés, ce qui facilite également l'entretien et la maintenance. Grâce à un catalogue complet de pièces de rechange, les applications bénéficient d'une plus grande disponibilité et de coûts d'exploitation globaux réduits. La conception modulaire permet également de réduire le prix d'achat jusqu'à 40 % par rapport à la version précédente.

Le VCBL-GL-C pour le traitement du verre est livrable dans différentes géométries de base - carrée, rectangulaire ou dans des formes spéciales telles que triangulaire. Les demandes individuelles peuvent également être traitées avec des hauteurs flexibles. Schmalz fabrique individuellement la ventouse supérieure selon les données du client, tandis que l'embase mobile est adaptée de manière optimale à la surface de bridage. Chaque pièce peut ainsi être bridée de manière efficace et précise.

Le VCBL-GL-C offre une fonctionnalité particulière grâce à sa fonction d'inversion : les applications peuvent manipuler des composants symétriques à l'aide d'une seule ventouse. Le matériau de friction spécial permet une absorption élevée des forces latérales et un usinage précis, même avec des forces élevées. Avec une tolérance en hauteur de ±0,05 millimètre, un cordon d'étanchéité remplaçable et un corps de base robuste en aluminium, le VCBL-GL est précis, économique et robuste. Il est donc adapté à un fonctionnement continu dans la production en série.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier