Handling sicuro e preciso di celle di batterie cilindriche
La pinza magnetica SGM-SV-BY consente un handling affidabile delle celle cilindriche, anche nei processi di pick-and-place più rapidi.
Precisione, sicurezza e rendimento sono fondamentali nella produzione di celle per batterie. L'esatto posizionamento e l'handling delle celle, la prevenzione dei cortocircuiti e l'automazione sicura del processo sono essenziali per le alte prestazioni e l'affidabilità delle batterie.
Schmalz ha sviluppato la nuova pinza magnetica SGM-SV-BY appositamente per l'handling di celle di batteria cilindriche. Grazie alle sue elevate forze di presa, garantisce un handling affidabile anche nei processi di pick-and-place veloci. Il magnete permanente bistabile mantiene la posizione della pinza di presa o del magnete di deposito anche in caso di calo di energia. Questo riduce al minimo il rischio di perdita delle celle e aumenta notevolmente la sicurezza di funzionamento.
La pinza magnetica è stata progettata per l'handling di celle cilindriche con diametro di 46 millimetri e diverse altezze. È in grado di prelevare i pezzi sia dall'alto che dall'inferiore. Ciò ne rende flessibile l'uso nella produzione di celle e nell'assemblaggio di moduli.
Posizionamento preciso
Gli elementi di presa dell'SGM-SV-BY sono realizzati in una speciale plastica isolante. Ciò consente un contatto sicuro al tatto e riduce significativamente il rischio di cortocircuiti durante l'handling delle celle cariche. I pinnacoli di guida garantiscono l'esatto posizionamento delle celle. Questo alto livello di precisione nella presa è particolarmente importante per poter processare correttamente i componenti nelle successive fasi di produzione. Gli elementi di presa sono facili da sostituire e sono disponibili con un numero diverso di pinnacoli di guida.
Per aumentare ulteriormente l'affidabilità del processo, la pinza magnetica è dotata di sensori che monitorano la presenza dei pezzi e lo stato di commutazione. L'applicazione ha quindi sempre il controllo del processo di handling e può ridurre al minimo errori e interruzioni.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.