Schmalz

Handling seguro y preciso de elementos cilíndricos de batería

Con la nueva garra magnética SGM-SV-BY, Schmalz presenta una solución para la manipulación precisa de elementos de batería cilíndricos cargados y sin cargar con un diámetro de 46 milímetros. La garra garantiza una elevada seguridad de proceso incluso en caso de caída de energía.

La garra magnética SGM-SV-BY permite un handling fiable de células cilíndricas, incluso en procesos rápidos de pick-and-place.

La precisión, la seguridad y la eficiencia son cruciales en la producción de pilas para baterías. La colocación y el handling exactos de las células, la prevención de cortocircuitos y la automatización segura del proceso son esenciales para el alto rendimiento y la fiabilidad de las baterías.

Schmalz ha desarrollado la nueva garra magnética SGM-SV-BY especialmente para el handling de elementos de batería cilíndricos. Gracias a sus elevadas fuerzas de retención, garantiza un handling fiable incluso en procesos rápidos de pick-and-place. El imán permanente biestable mantiene la posición de la garra o del imán de depósito incluso en caso de caída de potencia. Esto minimiza el riesgo de pérdida de células y aumenta significativamente la seguridad de funcionamiento.

La garra magnética está diseñada para el handling de cubetas cilíndricas de 46 milímetros de diámetro y diferentes alturas. Puede coger las piezas tanto por la parte superior como por la inferior. Esto hace que su uso sea flexible en la producción de células y el montaje de módulos.

Posicionamiento preciso

Los elementos de agarre del SGM-SV-BY están fabricados con un plástico aislante especial. Esto permite un contacto seguro y reduce significativamente el riesgo de cortocircuitos al handling de células cargadas. Los pináculos de guía garantizan la colocación exacta de las células. Este alto nivel de precisión en el agarre es especialmente importante para poder procesar correctamente los componentes en los siguientes pasos de producción. Los elementos de agarre son fáciles de sustituir y están disponibles con un número diferente de pináculos de guía.

Para aumentar aún más la fiabilidad del proceso, la garra magnética está equipada con sensores que controlan la presencia de piezas y el estado de conmutación. De este modo, la aplicación controla en todo momento el proceso de handling y puede minimizar los errores y las interrupciones.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta