두껍거나 얇은 작업물을 부드럽게 잡아줍니다
알루미늄은 VCBL-HD를 안정적이면서 진동에 강하며, 엘라스토머는 모든 표면에 부드럽게 밀착됩니다.
물결 모양의 선반 시스템, 곡선형 개 밥그릇 등 Ziegler Holz- und Kunststofftechnik은 복잡한 3차원 성형 부품을 가공하는 회사로 유명합니다. 이 가구 제조업체는 무역 박람회 및 매장 설치 업체, 카라반 제조업체, 포장 업체에도 클래식한 원목 제품을 공급하며, 다양한 소재의 원재료를 최대 5,500 x 1,800밀리미터 규격까지 가공할 수 있는 CNC 기계를 사용합니다.
Ziegler는 프로이덴슈타트 남쪽의 로스부르크-롬바흐에 있는 작은 가구 공방에서 시작되었습니다. 이곳에서 회사 설립자인 쿠르트 지글러(Kurt Ziegler)는 개인 고객을 위한 목재 가공품을 제조했습니다. 1990년대에는 2세대 기업가인 에르하르드 지글러(Erhard Ziegler)와 하이디 지글러(Heidi Ziegler)가 CNC 목공 사업에 뛰어들었습니다. 1994년, 그들은 현재까지 이어져오고 있는 Ziegler Holz- und Kunststofftechnik를 설립했습니다. 1인 기업으로 시작한 이 회사는 현재 Ziegler가의 3세가 경영 맡고 있으며, 16명의 직원이 3,000평방미터에서 개별 부품부터 대규모 생산까지 모든 종류의 정교한 목재 부품을 생산하며 가구 업계를 선두하는 회사가 되었습니다.
주행 거리와 역량이 승리할 때
"우리는 처음부터 HOMAG 그룹의 기계로 밀링 작업을 해왔고. 슈말츠 클램핑 시스템을 오랫동안 사용해 왔습니다. 초기에 두 회사가 당사와 거리가 가까웠던 것이 업체 선택에 있어 결정적인 요인이었습니다."라고 전무 이사 미하엘 지글러(Michael Ziegler)는 말합니다.
"오랜기간 동안 슈말츠는 우수한 진공 솔루션 역량과 빠르고 간편한 연락으로 우리와 협력하고 있습니다. 가장 최근에 함께한 프로젝트는 새로운 클램핑 솔루션의 도움으로 CNC 가공을 더욱 유연하게 만드는 것이었습니다."
Ziegler는 슈말츠의 고객일 뿐만 아니라 진공 클램핑 시스템의 최종 개발 과정의 파트너이기도 했습니다. 아직 시장에 출시되지 않은 제품에 대한 솔루션이 필요했기 때문입니다.
A에서 HD로
이전에 Ziegler는 용도에 따라 알루미늄 진공 블록 VCBL-A-K2와 플라스틱 본체가 있는 VCBL-K2를 번갈아 사용했습니다. VCBL-A 버전은 에머리 천으로 만든 특수 마찰 패드 덕분에 거친 표면과 무거운 원목 보드에서도 최대의 커팅 파라미터를 구현할 수 있습니다. 하지만 목수들은 이 점을 우려했습니다: "거친 코팅으로 인해 표면이 거칠어져 작업물을 재작업해야 하는 일이 반복되었습니다."라고 지글러는 설명합니다. 그러나 VCBL-A 진공 블록의 장점은 본체가 알루미늄으로 제작되어 기계 테이블과 작업물 사이에 진동이 적다는 점입니다. 이는 단단한 목재를 가공할 때 중요한데, 높은 절삭력과 진동이 여기에 작용하고 작업물의 표면이 더 거칠기 때문입니다.
하지만 요즘 Ziegler에서는 원목을 거의 사용하지 않습니다. 표준 가구 부품을 생산하기 위해 VCBL-K2를 사용합니다. 이 대안은 엘라스토머 흡입판 덕분에 표면이 부드럽지만, 원목에는 충분히 안정적이지 않은 디자인입니다. 지글러는 더 효율적이고 유연하며 더 빠르게 설정하고 재작업할 수 있기를 원했습니다. "올인원 솔루션에 대한 열망으로 슈말츠에 문의했고, 슈말츠는 VCBL-HD를 제안했습니다."라고 지글러는 회상합니다. VCBL-HD는 두 진공 블록의 장점을 결합한 제품으로, 엘라스토머 마찰 패드와 유연한 실링 개스킷이 있는 평평한 지지대가 알루미늄 본체 위에 장착되어 있습니다. 따라서 얇은 구조와 표준 가구 부품은 물론 표면이 거친 단단한 목재도 안전하게 고정할 수 있으며, 클램핑 장치를 교체할 필요가 없습니다.
실제로 원목 부품은 밀링 중에 진동이 발생하는 등 개발 도중 어려움이 있었습니다. "Ziegler를 개발 파트너로 삼아 HD 버전을 완성할 수 있었습니다. 우리는 설계를 강화하고 실링의 복원력을 줄였으며 마찰 패드를 다소 거칠게 만들었습니다."라고 슈말츠의 제품 매니저인 마티아스 슈미더(Matthias Schmider)는 설명합니다. 새로운 진공 블록은 더 많은 기능을 제공합니다. 광물-유기 복합 재료인 코리안과 고압 라미네이트(HPL)를 효율적으로 가공할 수 있습니다. "이전에는 구현하기 어렵거나 불가능했습니다. 두 소재 모두 강도가 강하기 때문에 표준 K2 흡입 컵으로는 가공할 수 없거나 매우 낮은 이송 속도로만 가공할 수 있었고, VCBL-A는 공작물 표면을 손상시킬 수 있었기 때문입니다."라고 슈미더는 말합니다.
Ziegler는 2022년 중반부터 새로운 진공 블록을 사용하고 있습니다. "단단한 목재를 설치할 때 훨씬 더 유연하고 설치 프로세스가 적으며 처리량이 더 빠릅니다. 또한 HD 버전으로 벽이 얇고 민감한 작업물도 고정할 수 있습니다. 따라서 재작업이 필요 없습니다." 카펜터는 회전식 버전의 흡입판 덕분에 훨씬 더 유연하게 사용할 수 있습니다. 15도 그리드 덕분에 그는 복잡한 형태의 작업물도 최적으로 조정할 수 있습니다. 평평한 마찰 패드는 손상 없는 클램핑을 보장하므로 밀링 공정이 끝날 때 표면이 손상되지 않은 작업물을 기계에서 제거할 수 있다는 것을 지글러는 확신할 수 있습니다.
VCBL-HD는 얇은 구조와 표준 가구 부품은 물론 표면이 거친 무거운 원목도 안전하게 고정할 수 있으며, 클램핑 장치를 별도로 교체할 필요가 없습니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.