Schmalz

Sujeción suave para piezas gruesas y finas

Ziegler Holz- und Kunststofftechnik necesitaba una solución de fijación flexible para procesar piezas con una gran variedad de exigencias: Desde la fijación de prensas, placas OSB, piezas con superficies delicadas hasta piezas de madera moldeada e incluso de madera maciza. Schmalz aprovechó la oportunidad y trajo a bordo al fabricante de muebles durante la fase final de desarrollo de la nueva ventosa de bloque VCBL-HD.

La combinación marca la diferencia: el aluminio hace que el VCBL-HD sea estable y resistente a las vibraciones, el elastómero es suave con todas las superficies.

Desde ojos de buey hasta sistemas de estanterías onduladas y cuencos curvados para perros: Ziegler Holz- und Kunststofftechnik es conocida por sus complejas piezas moldeadas tridimensionales. El fabricante de muebles también suministra objetos clásicos de madera maciza a instaladores de ferias y tiendas, fabricantes de caravanas y a la industria del envase. Para ello, el proveedor fresa los objetos a partir de diversos materiales en máquinas CNC en formatos de hasta 5.500 x 1.800 milímetros.

La empresa familiar comenzó en un pequeño taller de muebles en Lossburg-Lombach, al sur de Freudenstadt. Allí, el fundador de la empresa, Kurt Ziegler, fabricaba piezas individuales de madera para clientes particulares. En los años 90, la segunda generación de empresarios, Erhard y Heidi Ziegler, se introdujeron en el mecanizado de madera con CNC. En 1994, iniciaron lo que hoy es conocido como Ziegler Holz- und Kunststofftechnik. Entretanto, la tercera generación está al mando, y la empresa unipersonal se ha convertido en un exitoso proveedor de la industria del mueble, con 16 empleados que producen sofisticadas piezas de madera de todo tipo en 3.000 metros cuadrados, desde piezas individuales hasta producción a gran escala.

Cuando ganan los kilómetros y la competencia

"Fresamos en máquinas del Grupo HOMAG desde el principio y utilizamos sistemas de fijación de Schmalz desde hace el mismo tiempo", explica el gerente Michael Ziegler. Al principio, la proximidad fue un factor decisivo: Ambas empresas se encuentran a nuestra derecha. Hoy en día, Schmalz también convence por su competencia y el contacto rápido y sin complicaciones. El proyecto más reciente consistía en flexibilizar aún más el mecanizado CNC con ayuda de una nueva solución de fijación. Ziegler no sólo fue el usuario, sino también un socio en el proceso de desarrollo final. Porque la ventosa de bloque aún no estaba en el mercado.

De la A a la HD

Anteriormente, Ziegler alternaba entre la ventosa de bloque de aluminio VCBL-A-K2 y la VCBL-K2 con cuerpo base de plástico, en función de la aplicación. El diseño VCBL-A permite obtener los máximos parámetros de corte incluso en superficies rugosas y tablones de madera maciza pesados, gracias a su especial isla de fricción de tela de esmeril. Sin embargo, esto era motivo de preocupación para los carpinteros: "Una y otra vez teníamos que repasar las piezas porque el revestimiento rugoso dejaba ásperas las superficies", aclara Ziegler. Sin embargo, la ventaja de la ventosa de bloque VCBL-A es su cuerpo base de aluminio, que crea una conexión de baja vibración entre la mesa de la máquina y la pieza. Esto es importante cuando se mecaniza madera maciza, ya que aquí actúan mayores fuerzas de corte y vibraciones y las piezas tienen una superficie más rugosa.

Pero la madera maciza rara vez está sobre la mesa de Ziegler en estos días. Para la fabricación de sus piezas de mueble estándar, Ziegler recurre a la VCBL-K2. Aunque esta alternativa es suave con la superficie gracias a la placa de ventosa de elastómero, su diseño no es suficientemente estable para la madera maciza. Ziegler quería ser más eficiente y flexible, capaz de montar y repasar más rápidamente. "Con este deseo de una solución todo en uno, nos dirigimos a Schmalz, que nos presentó la VCBL-HD", recuerda Ziegler. La VCBL-HD combina lo mejor de los dos mundos de las ventosas de bloque: un apoyo plano con una isla de fricción de elastómero y una junta hermetizante flexible se asienta sobre un cuerpo base de aluminio. De este modo, se sujetan con seguridad tanto piezas de construcción de poco grosor y piezas de muebles estándar como madera maciza con superficies rugosas, y se hace innecesario cambiar de dispositivo de fijación.

Un reto: En la práctica, las piezas de madera maciza vibraban durante el fresado. "Con Ziegler como socio de desarrollo, tuvimos la oportunidad de perfeccionar la variante HD. Reforzamos el diseño, redujimos la fuerza de refuerzo de las juntas y desbastamos un poco la isla de fricción", explica Matthias Schmider, jefe de producto de Schmalz. La nueva ventosa de bloque puede hacer aún más: también permite el mecanizado eficiente del material compuesto mineral-orgánico Corian y del HPL (High Pressure Laminate). "Esto era antes difícil o imposible de realizar. Esto se debe a que, debido a su resistencia, ambos materiales no pueden mecanizarse con la ventosa K2 estándar, o sólo con velocidades de avance muy bajas, mientras que la VCBL-A habría dañado las superficies de las piezas", aspira Schmider.

En Ziegler, las nuevas ventosas de bloque se utilizan desde mediados de 2022: "Cuando colocamos madera maciza, somos mucho más flexibles, tenemos menos procesos de preparación y somos más rápidos en el rendimiento. Además, con la variante HD también podemos fijar piezas sensibles y de paredes finas. Esto elimina la necesidad de repasos". El carpintero es aún más flexible gracias a la variante giratoria de la placa de ventosa. Gracias a la retícula de 15 grados, puede adaptar la situación de fijación de forma óptima incluso a geometrías complejas de la pieza. La isla de fricción plana garantiza una fijación sin daños, de modo que Ziegler puede estar seguro de poder retirar de la máquina una pieza con la superficie intacta al final del proceso de fresado.

La VCBL-HD sujeta con seguridad piezas de construcción finas y piezas de muebles estándar, así como madera maciza pesada con superficies rugosas, y elimina la necesidad de cambiar los dispositivos de fijación.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta