Schmalz

조금이라도 많으면 안 된다

100그램만 초과해도 선적 벌금은 100스위스 프랑이 넘습니다. 이것은 Nahrin 물류 전문가들의 골칫거리였으며, 따라서 이 스위스 가족 소유 기업은 Schmalz의 새로운 JumboFlex Weight-Control을 선택하여 과도한 우편 요금의 위험을 제거할 뿐만 아니라 오더 피킹 동안 숙련된 작업자들의 수고를 아끼고 있습니다.

직관적인 '한 손으로 조작'을 통해 상자를 빠르게 적재할 수 있습니다.

향신료, 비타민, 단백질 파우더 등 - Nahrin AG의 식품 및 영양 보충제 제품 범위는 1954년에 회사가 설립된 이후 엄청나게 확장되었습니다. 주방용 제품의 완전 직접 판매 외에도, 이 스위스 가족 소유 기업은 시간이 흐르면서 2개의 다른 부문으로 사업을 확장했습니다. Nahrin은 1982년부터 자사 물품을 수출했으며 1990년에는 자체 개발 상품을 제조하기 시작했습니다. 하지만 루체른에서 남쪽으로 약 25킬로미터 떨어져 있는 자르넨에 소재한 본사를 떠나는 것은 부용, 허브 소금 및 기능성 식품뿐만이 아닙니다. 15년 동안 Nahrin은 스위스 기업 Anifit AG의 물류도 담당해 왔습니다.

Anifit은 2001년부터 종의 특성에 맞는 개 및 고양이 사료를 생산해 왔습니다. "Anifit의 피킹 및 패킹 구역에서 4~5명의 작업자가 하루에 최대 600개의 패키지를 포장합니다"라고 Nahrin의 물류 팀장 Bruno Berchtold가 설명합니다. 각 사료 포대의 무게는 15~25킬로그램이며, 선적 준비가 된 상자의 무게는 최대 30킬로그램까지 나갈 수 있습니다. Bruno Berchtold의 나중 설명처럼, 패키지 무게가 이따금 상한을 초과했다는 사실은 직원들의 허리 건강을 해친 것만이 아니었습니다. "예전에는 모든 것을 손으로 옮기고 포장해야 했습니다. 특히 무거운 포대는 두 사람이 운반했죠. 그러다 보니 일과가 끝날 무렵에는 체력과 시간이 부족해지는 문제가 생기더군요"라고 Berchtold는 말합니다.

최대 허용 가능 무게를 입력하기만 하면 됩니다. 상자를 잡은 후 패커가 JumboFlex를 최상단 위치로 이동시키고 잠시 놓으면 라이트 스트립의 색상을 통해 패키지가 너무 무거운지 즉시 확인이 가능합니다.
∼ Bruno Berchtold, Nahrin 물류 팀장

육체적으로 고된 작업을 좀 더 수월하게 하기 위해, Nahrin은 약 8년 전에 J. Schmalz GmbH의 진공 튜브 리프터에 투자했습니다. "진공 리프팅의 원리와 인체공학적인 핸들링은 그 당시 이미 설득력을 얻고 있었습니다. 하지만 이전의 공압 그리퍼는 특히 무겁고 큰 상자를 리프팅하는 경우 시간이 지나면서 한계에 도달했습니다"라고 물류 관리자는 말하면서 전임자의 경험을 떠올립니다.

JumboFlex, 청신호를 주다

이에 2021년 초, Nahrin은 두 가지 문제로 인해 Schmalz에 의지하게 되었습니다. 더욱 강력한 그리퍼뿐만 아니라 지정된 무게 제한을 안정적으로 준수할 수 있는 솔루션이 필요했던 것입니다. "스위스 우편 서비스는 높은 벌금이 지정된 킬로 제한을 엄격하게 시행하기 때문에, 초과하는 그램마다 다 돈을 물어야 합니다"라고 말하는 Berchtold는 무게 제어가 회사에 왜 그렇게 중요한지 마침내 알게 되었습니다. 진공 전문가들은 시장에 곧 출시될 예정인 제품을 Nahrin에 추천했습니다. 따라서 이 스위스 기업은 JumboFlex Weight-Control의 첫 번째 시제품 고객이 되었습니다. 로드 셀은 리프팅 유니트에 통합되어 있는데, 리프팅 공정 동안 현수 하중의 무게를 측정하여 작동 핸들의 디스플레이에 직접 표시합니다. "최대 허용 가능 무게를 입력하기만 하면 됩니다. 상자를 잡은 후 패커가 JumboFlex를 최상단 위치로 안내하고 잠시 놓으면 라이트 스트립의 색상을 통해 패키지가 너무 무거운지 즉시 확인이 가능하죠. 그런 다음 내용물을 2개의 선적 단위에 걸쳐 배급해야 합니다."라고 Berchtold는 설명합니다. 물류 공급업체에 따르면, 전체 공정이 불과 몇 초밖에 걸리지 않으며 정확도는 절대적입니다. 단, 설치 과정에서 Nahrin은 한 가지 사항에 주의해야 했습니다. 무게 판독은 최상단 위치에서만 가능하기 때문에, 숙련된 작업자들이 항상 작동 유니트에 쉽게 도달할 수 있도록 진공 튜브 리프터를 매달아 놓아야 했던 것입니다. Anifit 오더 피킹 구역의 천장이 더 높기 때문에 Schmalz는 서스펜션을 이용해 JumboFlex를 정확한 높이에 배치했습니다.

A new gripper

하중 핸들링 장비와 관련해서도 한 가지 변화가 있었습니다. 새로운 멀티 공압 그리퍼는 다양한 크기의 상자를 안정적으로 피킹할 수 있습니다. 적층 제조 덕분에 특히 가볍고 콤팩트하며, 상자가 흡입 표면보다 약간 작더라도 확실하게 그립핑할 수 있습니다. 표면의 75%만 차지하면 되기 때문에 패커는 더 작은 상자용으로 그리퍼를 교체할 필요 없이 유연하게 그립핑할 수 있으며 항상 인체공학적으로 작업할 수 있습니다.

JumboFlex Weight-Control은 2021년 4월부터 지금까지 자르넨에서 사용되고 있습니다. "Weight-Control은 처음부터 정확하게 작동했고 새로운 튜브 리프터를 사용한 이후 벌금을 낸 적이 없습니다"라고 Berchtold는 말합니다. 그는 또한 시스템이 유연하고 효율적이며 조작이 쉽고, 이로 인해 작업흐름이 빨라지고 공정 안정성이 높아진다고 덧붙입니다. "따라서 연간 약 80,000개의 패킷을 불필요한 비용 발생 없이 체력이나 시간을 낭비하지 않고 인체공학적으로 핸들링할 수 있습니다"라고 Bruno Berchtold는 결론짓습니다.

JumboFlex Weight-Control은 최상단 위치에서 부착된 하중의 무게를 측정합니다. 이 경우에서는 라이트 밴드가 모든 것이 그린 존에 있다고 신호를 보내고 있습니다.

Nahrin 직원들이 하루에 픽업하는 Anifit의 패키지는 최대 560개에 달합니다.

멀티 공압 그리퍼는 튜브 리프터 JumboFlex Weight-Control을 이상적으로 보완해 줍니다. 무게가 가벼우며 축 처져 있는 상자도 안정적으로 그립핑합니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동