Schmalz

To nie może być trochę za dużo

100 gramów za dużo oznacza ponad 100 franków szwajcarskich kary za wysyłkę. Było to zmorą logistyków z firmy Nahrin, dlatego szwajcarska firma rodzinna nie tylko pozbyła się niebezpieczeństwa nadmiernych kosztów wysyłki dzięki nowemu systemowi kontroli wagi JumboFlex firmy Schmalz, ale również pozwoliła oszczędzić pracę swoich wykwalifikowanych pracowników podczas kompletowania zamówień.

Intuicyjna obsługa jedną ręką zapewnia szybki załadunek kartonów.

Przyprawy, witaminy, proszki proteinowe i wiele innych - oferta firmy Nahrin AG w zakresie żywności i suplementów diety bardzo się powiększyła od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1954 roku. Oprócz czystej sprzedaży bezpośredniej produktów kuchennych szwajcarskie przedsiębiorstwo rodzinne zbudowało z czasem dwa inne filary: Nahrin od 1982 roku eksportuje swoje artykuły, a w 1990 roku rozpoczął produkcję pod marką prywatną. Ale nie tylko buliony, sole ziołowe i żywność funkcjonalna opuszczają siedzibę firmy w Sarnen, około 25 kilometrów na południe od Lucerny - od 15 lat Nahrin odpowiada również za logistykę dla szwajcarskiej firmy Anifit AG.

Anifit od 2001 roku produkuje dostosowaną do gatunku karmę dla psów i kotów. "W strefie kompletacji i pakowania dla Anifitu od czterech do pięciu pracowników pakuje do 600 opakowań dziennie - wyjaśnia Bruno Berchtold, kierownik działu logistyki w firmie Nahrin. Pojedyncze worki z paszą ważą od 15 do 25 kilogramów, natomiast kartony gotowe do wysyłki mogą ważyć maksymalnie 30 kilogramów. To, że opakowania czasami przekraczały górną granicę, odbywało się nie tylko kosztem zdrowia pleców pracowników, jak wyjaśni później Bruno Berchtold. "W przeszłości wszystko trzeba było przenosić i pakować ręcznie. Szczególnie ciężkie worki były następnie przenoszone przez dwie osoby. To kosztowało energię i czas, którego pod koniec dnia brakowało", opowiada Berchtold.

Po prostu wprowadzamy maksymalną dopuszczalną wagę. Po uchwyceniu kartonu pakowacz przesuwa JumboFlex do najwyższej pozycji, na krótko go zwalnia i od razu może stwierdzić na podstawie koloru paska świetlnego, czy opakowanie jest zbyt ciężkie.
∼ Bruno Berchtold, Dyrektor działu logistyki w firmie Nahrin

Aby ułatwić tę wymagającą fizycznie pracę, około osiem lat temu Nahrin zainwestował w podnośnik próżniowy firmy Schmalz "Już wtedy przekonywała nas zasada - podnoszenie z wykorzystaniem podciśnienia - oraz ergonomiczna obsługa. Jednak poprzednie chwytaki z czasem osiągnęły swoje granice, zwłaszcza w przypadku podnoszenia szczególnie ciężkich i dużych kartonów" - mówi kierownik logistyki, odnosząc się do doświadczeń swojego poprzednika.

JumboFlex daje zielone światło

Na początku 2021 roku firma Nahrin zwróciła się do firmy Schmalz z dwoma wyzwaniami: potrzebny był bardziej wydajny chwytak, a także rozwiązanie pozwalające niezawodnie przestrzegać określonego limitu wagowego. "Każdy gram za dużo nas kosztował, ponieważ szwajcarskie służby pocztowe ściśle egzekwują określone limity kilogramów, nakładając wysokie kary", Berchtold w końcu przedstawia, dlaczego kontrola wagi jest tak ważna dla firmy. Eksperci od próżni polecili firmie Nahrin produkt, który miał być wkrótce wprowadzony na rynek. W ten sposób szwajcarska firma stała się pierwszym prototypowym odbiorcą systemu kontroli wagi JumboFlex. W jednostce podnoszącej zintegrowany jest czujnik wagowy, który mierzy ciężar zawieszonego ładunku podczas procesu podnoszenia i pokazuje go bezpośrednio na wyświetlaczu na uchwycie obsługowym. "Po prostu wprowadzamy maksymalną dopuszczalną masę. Po uchwyceniu kartonu pakowacz prowadzi JumboFlex do najwyższej pozycji, krótko go zwalnia i od razu może stwierdzić na podstawie koloru paska świetlnego, czy opakowanie jest zbyt ciężkie. Następnie musi rozdzielić zawartość na dwie jednostki wysyłkowe" - wyjaśnia Berchtold. Cały proces trwa zaledwie kilka sekund i jest absolutnie dokładny, jak twierdzi dostawca usług logistycznych. Podczas instalacji Nahrin musiał jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz: ponieważ odczyt wagi jest możliwy tylko w najwyższym położeniu, podnośnik próżniowy musiał być zawieszony w taki sposób, aby wykwalifikowani pracownicy mogli w każdej chwili łatwo dosięgnąć jednostki operacyjnej. Ponieważ sufity w strefie kompletacji zamówień firmy Anifit są wyższe, firma Schmalz podniosła podnośnik JumboFlex na odpowiednią wysokość za pomocą podwieszenia.

A new gripper

Zmiany nastąpiły również w zakresie urządzeń do obsługi ładunków: Nowy multi-gripper niezawodnie podnosi kartony o różnych rozmiarach. Dzięki produkcji przy użyciu technologii druku 3D jest on szczególnie lekki i kompaktowy, a także pewnie chwyta karton, jeśli jest on nieco mniejszy niż powierzchnia ssąca. Ponieważ tylko 75 procent powierzchni jest zajęte, pakowacze mogą chwytać elastycznie i zawsze pracować ergonomicznie - bez konieczności wymiany chwytaka na mniejsze kartony.

Kontrola wagi JumboFlex jest obecnie używana w Sarnen od kwietnia 2021 roku. "Kontrola wagi działała precyzyjnie od samego początku i nie musieliśmy płacić żadnych kar, odkąd nowy podnośnik jest w użyciu", informuje Berchtold. Mówi on, że system jest elastyczny, wydajny i łatwy w obsłudze, co również przyspiesza przepływy pracy i zwiększa niezawodność procesu. " Dodatkowe 80.000 opakowań rocznie może być dzięki temu obsługiwane ergonomicznie bez ponoszenia zbędnych kosztów, marnowania energii lub czasu", podsumowuje Bruno Berchtold.

JumboFlex Weight-Control mierzy ciężar zamocowanego ładunku w najwyższym położeniu - w tym przypadku pasmo świetlne sygnalizuje: wszystko jest w zielonej strefie.

Pracownicy firmy Nahrin odbierają dla Anifitu do 560 paczek dziennie.

Chwytak multi-gripper stanowi idealne uzupełnienie manipulatora podnoszącego JumboFlex Weight-Control: Ma niewielki ciężar i niezawodnie chwyta nawet opadające kartony.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka