Schmalz

Het mag niet een beetje meer zijn

100 gram teveel betekent ruim 100 Zwitserse frank aan strafporto. Dit was een doorn in het oog van de logistieke medewerkers van Nahrin, en dus bant het Zwiterse familiebedrijf niet alleen het gevaar van te hoge verzendkosten uit met de nieuw JumboFlex Weight-Control maar spaart ook zijn vakmensen tijdens het orderpicken.

Intuïtieve bediening met één hand zorgt ervoor dat dozen snel worden geladen.

Specerijen, vitamines, eiwitpoeders en meer - Het aanbod voedingssupplementen van Nahrin AG is enorm gegroeid sinds de oprichting van het bedrijf in 1954. Naast de pure directe verkoop van keukenproducten heeft het Zwitserse familiebedrijf twee andere pijlers in de loop van de tijd gerealiseerd: Nahrin exporteert zijn artikelen sinds 1982 en begon in 1990 met private label productie. Maar niet alleen bouillons, kruidenzouten en functionele voedingsmiddelen verlaten het hoofdkantoor van het bedrijf in Sarnen, ongeveer 25 kilometer van Luzern - sinds 15 jaar is Nahrin ook verantwoordelijk voor de logistiek van het Zwitserse bedrijf Anifit AG.

Anifit produceert sinds 2001 honden en kattenvoer. "In de pick- en verpakkingsruimte van Anifit werken vier tot vijf medewerkers voor het verzendklaar maken van 600 pakketten per dag", legt Bruno Berchtold, hoofd logistiek bij Nahrin, uit. De zakken voer wegen tussen de 15 en 25 kilogram per stuk, terwijl de verzendklare dozen tot 30 kilogram mogen wegen. Dat de pakketten soms de bovengrens overschreden, ging niet alleen ten koste van de rug van de werknemers.
"Vroeger moest alles met de hand worden getild en ingepakt. De zware zakken werden dan door twee mensen gedragen. Dat kostte energie en tijd die aan het einde van dag ontbrak" vertelt Berchtold.

We simply enter the maximum permissible weight. After gripping the carton, the packer moves the JumboFlex to its uppermost position, releases it briefly, and can immediately see from the color of the light strip whether the package is too heavy.
∼ Bruno Berchtold, hoofd logistiek bij Nahrin

Om het fysiek veeleisende werk te vergemakkelijken, investeerde Nahrin ongeveer acht jaar geleden in een slangheffer. "Het principe, het heffen met vacuüm en de ergonomische bediening waren toen al overtuigend. Na verloop van tijd bereikten de vorige grijpers echter hun grenzen, met name bij het tillen van de bijzonder zware en grote dozen", blikt de logistiek manager terug. 

JumboFlex geeft groen licht

Begin 2021 wendde Nahrin zich tot Schmalz met twee uitdagingen: er was een krachtiger grijper nodig en een oplossing om op betrouwbare wijze binnen de gewichtslimiet te blijven. "Iedere gram teveel kost ons geld, want de Zwitserse postdienst handhaaft strikt de opgegeven limieten en geeft hoge boetes", vat Berchtold samen waarom gewichtscontrole zo belangrijk is voor het bedrijf.
De vacuümexperts adviseerde Nahrin een product wat op het punt stond op de markt te komen. Zo maakten ze van het Zwitserse bedrijf de eerste prototypeklant voor de JumboFlex Weight-Control. In de hefunit is een loadcell geïntegreerd die het gewicht van de last tijdens het tillen meet en direct wordt weergegeven op een display op de bedieningshendel. "We voeren gewoon het maximale toelaatbare gewicht in. Na het picken van de doos leidt de operator de JumboFlex naar de bovenste positie en waarna de kleur van de ledstrip laat zien of het pakket te zwaar is. Zo ja, moet de inhoud worden verdeeld over twee verzendeenheden" legt Berchtold uit. Het hele proces duurt slechts enkele seconden en is volgens de logistiek dienstverlener absoluut nauwkeurig. Bij de installatie moest Nahrin echter op één ding letten: aangezien het gewicht alleen in de bovenste positie kan worden afgelezen moest de slangheffer zo worden opgehangen, dat de vakmensen de bedieningshendel gemakkelijk konden gebruiken. Omdat de plafonds in de orderverzamelruimte van Anifit hoger zijn, heeft Schmalz de JumboFlex met een ophanging op de juiste hoogte gebracht.

Een nieuwe grijper

Ook op het gebied van laden en lossen is er iets veranderd: de nieuwe multigrijper pakt op betrouwbare wijze dozen van verschillende formaten op. Dankzij additieve fabricage is hij bijzonder licht en compact en heeft hij een stevige grip, ook als de doos iets kleiner is dan het zuigoppervlak. Aangezien maar 75 procent van het oppervlak afgedekt hoeft te zijn, kunnen medewerkers flexibel grijpen en ergonomisch werken - zonder de grijper te hoeven vervangen bij de handling van kleinere dozen.

De JumboFlex Weight-Control is sinds april 2021 in Sarnen in gebruik. "De gewichtscontrole werkte vanaf het begin nauwkeurig en we hebben geen strafporto meer hoeven te betalen sinds we deze slangheffer gebruiken" meldt Berchtold. Hij zegt dat het systeem flexibel, efficiënt en eenvoudig te bedienen is, wat ook de workflow versnelt en de procesbetrouwbaarheid vergroot. De verwachte 80.000 pakketten per jaar kunnen dus ergonomisch, zonder extra kosten en energie- en tijdverspilling worden gehandeld", besluit Bruno Berchtold.

De JumboFlex Weight-Control meet het gewicht van het pakket in de bovenste positie - in dit geval signaleert de ledstrip, alles bevindt zich in de groene zone.

De medewerkers van Nahrin picken tot 560 pakketten per dag voor Anifit.

De multigrijper vormt een ideale aanvulling op de JumboFlex Weight-Control: hij heeft een laag gewicht en grijpt zelfs slappe dozen betrouwbaar.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen