biraz fazla olmamalı
Sezgisel tek elle kullanım, kartonların hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlar.
Baharatlar, vitaminler, protein tozları ve daha fazlası - Nahrin AG'nin gıda ve besin takviyeleri yelpazesi, şirketin kurulduğu 1954 yılından bu yana muazzam bir şekilde büyüdü. İsviçreli aile şirketi, mutfak ürünlerinin doğrudan satışının yanı sıra zaman içinde iki temel ayak daha oluşturmuştur: Nahrin 1982'den beri ürünlerini ihraç ediyor ve 1990'da özel etiketli üretime başladı. Ancak şirketin Luzern'in yaklaşık 25 kilometre güneyindeki Sarnen'de bulunan merkezinden sadece bouillon'lar, bitkisel tuzlar ve fonksiyonel gıdalar çıkmıyor; Nahrin 15 yıldır İsviçreli Anifit AG şirketinin lojistik sorumluluğunu da üstleniyor.
Anifit 2001 yılından bu yana türe uygun köpek ve kedi maması üretmektedir. Nahrin Lojistik Müdürü Bruno Berchtold, "Anifit'in toplama ve paketleme alanında dört ile beş işçi günde 600 paket paketliyor" diyor. Tek tek yem çuvallarının ağırlığı 15 ila 25 kilogram arasındayken, sevkiyata hazır kartonların ağırlığı en fazla 30 kilogram olabiliyor. Bruno Berchtold'un daha sonra açıklayacağı gibi, paketlerin bazen üst sınırı aşması sadece çalışanların sırt sağlığına zarar vermiyordu. "Eskiden her şeyin elle taşınması ve paketlenmesi gerekiyordu. Özellikle ağır çuvallar daha sonra iki kişi tarafından taşınıyordu. Bu da günün sonunda eksik olan enerji ve zamana mal oluyordu," diye anlatıyor Berchtold.
Sadece izin verilen maksimum ağırlığı giriyoruz. Paketleyici kartonu kavradıktan sonra JumboFlex'i en üst konuma getirir, kısa bir süre serbest bırakır ve paketin çok ağır olup olmadığını ışık şeridinin renginden hemen görebilir.∼ Bruno Berchtold, Nahrin Lojistik Müdürü
Nahrin, fiziksel olarak zorlayıcı olan bu işi kolaylaştırmak için yaklaşık sekiz yıl önce J. Schmalz GmbH'nin vakumlu kaldırıcısına yatırım yaptı. "Prensip - vakumla kaldırma - ve ergonomik kullanım o zamanlar zaten ikna ediciydi. Ancak, özellikle ağır ve büyük kartonların kaldırılması söz konusu olduğunda, önceki tutucular zamanla sınırlarına ulaştı" diyor lojistik müdürü ve selefinin deneyimlerini yansıtıyor.
JumboFlex gives the green light
Bu nedenle 2021'in başında Nahrin iki zorlukla Schmalz'a başvurdu: daha güçlü bir tutucuya ve belirtilen ağırlık sınırına güvenilir bir şekilde uymak için bir çözüme ihtiyaç vardı. Berchtold son olarak ağırlık kontrolünün şirket için neden bu kadar önemli olduğunu şu sözlerle açıklıyor: "Fazla gelen her gram bize paraya mal oluyor, çünkü İsviçre posta servisi belirlenen kilo limitlerini yüksek para cezalarıyla sıkı bir şekilde uyguluyor." Vakum uzmanları Nahrin'e piyasaya sürülmek üzere olan bir ürün tavsiye etti. Böylece İsviçreli şirketi JumboFlex Ağırlık Kontrolü için ilk prototip müşteri haline getirdiler. Kaldırma ünitesine entegre edilen bir yük hücresi, kaldırma işlemi sırasında asılı yükün ağırlığını ölçer ve doğrudan kumanda kolundaki bir ekranda gösterir. "Sadece izin verilen maksimum ağırlığı giriyoruz. Ambalajcı kartonu kavradıktan sonra JumboFlex'i en üst konuma yönlendiriyor, kısa bir süre serbest bırakıyor ve paketin çok ağır olup olmadığını ışıklı şeridin renginden hemen görebiliyor. Ardından içindekileri iki sevkiyat birimine dağıtması gerekiyor" diye açıklıyor Berchtold. Lojistik sağlayıcısına göre tüm süreç sadece birkaç saniye sürüyor ve kesinlikle doğru sonuç veriyor. Ancak kurulum sırasında Nahrin'in bir şeye dikkat etmesi gerekiyordu: Ağırlığın okunması yalnızca en üst konumda mümkün olduğundan, vakumlu kaldırıcının kalifiye işçilerin her zaman çalıştırma ünitesine kolayca ulaşabilecekleri şekilde asılması gerekiyordu. Anifit sipariş toplama alanındaki tavanlar daha yüksek olduğu için Schmalz, JumboFlex'i bir askı ile doğru yüksekliğe getirdi.
A new gripper
Yük taşıma ekipmanı açısından da bir değişiklik oldu: Yeni çoklu kavrayıcı, farklı boyutlardaki kartonları güvenilir bir şekilde alıyor. Eklemeli üretim sayesinde, özellikle hafif ve kompakttır ve karton yüzeyinden biraz daha küçükse de güvenli bir şekilde kavrar. Sadece yüzde 75'inin dolu olması gerektiğinden, paketleyiciler daha küçük kartonlar için tutucuyu değiştirmek zorunda kalmadan esnek bir şekilde kavrayabilir ve her zaman ergonomik bir şekilde çalışabilir.
JumboFlex Ağırlık Kontrolü Nisan 2021'den beri Sarnen'de kullanılıyor. Berchtold, "Ağırlık kontrolü en başından beri doğru bir şekilde çalıştı ve yeni boru kaldırıcı kullanılmaya başladığından beri herhangi bir ceza ödemek zorunda kalmadık" diyor. Sistemin esnek, verimli ve kullanımı kolay olduğunu, bunun da iş akışlarını hızlandırdığını ve proses güvenilirliğini artırdığını söylüyor. Bruno Berchtold sözlerini şöyle tamamlıyor: "Yılda tahminen 80.000 paket böylece gereksiz maliyetlere katlanmadan, enerji veya zaman israfına yol açmadan ergonomik bir şekilde işlenebiliyor."
JumboFlex Weight-Control, takılı yükün ağırlığını en üst konumda ölçer - bu durumda ışık bandı sinyal verir: her şey yeşil bölgede.
Nahrin çalışanları Anifit için günde 560 paket topluyor.
Çoklu gripper, JumboFlex Weight-Control vakumla kaldırıcıyı ideal bir şekilde tamamlar: Düşük bir ağırlığa sahiptir ve sarkan kartonları bile güvenilir bir şekilde kavrar.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.