Schmalz

Clamping • Wood • Wooden boards

목재 작업물의 효율적이고 정밀한 처리를 위한 Biesse 콘솔용 VC-B 석션 블록

중간 규모의 목공 사업은 고품질의 상점 및 인테리어 부속품과 목재 가구를 생산합니다. 최근까지 이 회사는 공작물을 가공하기 위해 CNC 목공 센터가 필요할 때 외부 서비스 제공업체에 작업을 아웃소싱했습니다. 주문량 증가로 인해 경영진은 이탈리아 제조업체인 Biesse에서 자체 시스템을 구입하기로 결정했습니다. 목공소는 제조업체에서 제공하는 진공 블록 흡입 컵에 의존하는 대신 초기 단계에서 가능한 대안을 찾아보았습니다. 진공 전문업체 Schmalz에서 원하는 것을 찾았습니다. VCBL-B 진공 블록은 Biesse 콘솔 시스템을 위해 특별히 개발된 제품입니다.

슈말츠의 VCBL-B 진공 블록은 견고한 플라스틱 하우징이 인상적이어서 최적의 안정성을 보장합니다. 블록 석션 컵은 원본에 대한 저렴한 대안이며 내장형 석션 컵 마운트에 쉽게 고정할 수 있습니다.

특별한 윤곽과 유연한 이중 밀봉 립이 있는 진공 블록의 석션 플레이트는 다양한 공작물 형상을 가진 공작물 표면에 최적으로 적용할 수 있습니다. 마모, 충돌 또는 기타 손상이 있는 경우 석션 플레이트를 교체하는 것으로 충분합니다. 따라서 높은 예비 부품 비용이나 진공 블록의 완전한 교체가 필요하지 않습니다.

또한 진공 블록은 강력한 자석을 사용하여 영구적인 추가 장력을 갖습니다. 부드럽게 작동하는 플라스틱 터치 밸브는 작업물이 위에 놓일 때 자동으로 진공을 활성화하여 작업물 표면을 보호합니다. 사용하지 않은 흡입 컵은 홀더에 남아 있을 수 있습니다.

무엇보다도 목공소는 슈말츠의 다양한 변형의 이점을 누리고 있습니다. 즉, 회사는 고객 요구 사항에 유연하게 대응하고 동시에 다양한 형상의 공작물을 빠르고 쉽고 안전하게 클램핑할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.