Schmalz

Clamping • Wood • Wooden boards

Blok próżniowy VC-B do wsporników firmy Biesse do wydajnej i precyzyjnej obróbki elementów drewnianych

Średniej wielkości firma stolarska produkuje wysokiej jakości wyposażenie sklepów i wnętrz oraz meble z drewna. Do niedawna firma składała zamówienia u zewnętrznych usługodawców, gdy do obróbki detalu potrzebne było centrum obróbcze CNC do drewna. Ze względu na zwiększoną liczbę zamówień kierownictwo zdecydowało się na zakup własnego systemu od włoskiego producenta Biesse. Zamiast polegać na przyssawkach bloków próżniowych dostarczonych przez producenta, stolarnia już na wczesnym etapie poszukiwała możliwych rozwiązań alternatywnych. W firmie Schmalz, specjalizującej się w rozwiązaniach podciśnieniowych, znaleźli to, czego szukali - blokowe przyssawki podciśnieniowe VCBL-B to produkt opracowany specjalnie z myślą o systemach konsoli Biesse.

Bloki ssące VCBL-B firmy Schmalz posiadają wytrzymałą obudowę z tworzywa sztucznego, która zapewnia optymalną stabilność. Bloki podciśnieniowe stanowią niedrogą alternatywę dla oryginału i są równie łatwe do zamocowania we wbudowanych uchwytach na przyssawki.

Płyta ssąca bloku próżniowego, o specjalnym kształcie i elastycznej podwójnej wardze uszczelniającej, umożliwia optymalne dopasowanie do powierzchni obrabianego elementu w przypadku różnych geometrii tego elementu. W przypadku zużycia, zderzenia lub innego uszkodzenia wystarczy wymienić płytę ssącą. Eliminuje to konieczność ponoszenia wysokich kosztów części zamiennych lub całkowitej wymiany bloku próżniowego.

Ponadto bloki ssące posiadają dodatkowe i stałe napięcie wstępne dzięki silnym magnesom. Płynnie działający zawór wyczuwający wykonany z tworzywa sztucznego automatycznie uruchamia podciśnienie po umieszczeniu na nim elementu roboczego, chroniąc w ten sposób jego powierzchnię. Nieużywane ssawki mogą pozostać w uchwycie.

Stolarnia korzysta między innymi z szerokiej gamy wariantów oferowanych przez firmę Schmalz - umożliwia to firmie elastyczne reagowanie na wymagania klientów oraz szybkie, łatwe i bezpieczne mocowanie elementów o najróżniejszych geometriach.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.