Schmalz

Clamping • Wood • Wooden boards

Vacuümblok VC-B voor beugels van Biesse voor efficiënte en nauwkeurige bewerking van houten werkstukken

Een middelgroot timmerbedrijf vervaardigt hoogwaardige winkel- en interieurinrichtingen en houten meubelen. Tot voor kort plaatste het bedrijf bestellingen bij externe dienstverleners wanneer een CNC-houtbewerkingscentrum nodig was om het werkstuk te bewerken. Wegens het toegenomen aantal bestellingen besloot de directie een eigen systeem aan te schaffen bij de Italiaanse fabrikant Biesse. In plaats van te vertrouwen op de door de fabrikant geleverde vacuümblokzuignappen, heeft de schrijnwerker al in een vroeg stadium rondgekeken naar mogelijke alternatieven. Bij de vacuümspecialist Schmalz vonden ze wat ze zochten - de vacuümblokzuignappen VCBL-B zijn een product dat speciaal is ontwikkeld voor de consolesystemen van Biesse.

De vacuüm-zuigblokken VCBL-B van Schmalz hebben een robuuste kunststof behuizing voor optimale stabiliteit. De vacuümblokken zijn een goedkoop alternatief voor het origineel en zijn even gemakkelijk te bevestigen in de ingebouwde zuignaphouders.

De zuigplaat van het vacuümblok, met zijn speciale contour en flexibele dubbele afdichtlip, maakt een optimale aanpassing aan het werkstukoppervlak mogelijk voor verschillende werkstukgeometrieën. In geval van slijtage, botsing of andere schade is het voldoende de zuigplaat te vervangen. Hierdoor zijn er geen hoge kosten voor reserveonderdelen of een volledige vervanging van het vacuümblok.

Bovendien hebben de zuigblokken een extra en permanente voorbelasting door middel van sterke magneten. Een lichtlopende voelklep van kunststof activeert automatisch het vacuüm wanneer er een werkstuk op wordt geplaatst, waardoor het werkstukoppervlak wordt beschermd. Ongebruikte zuignappen kunnen in de houder blijven.

De schrijnwerkerij profiteert onder andere van het grote aantal varianten van Schmalz - hierdoor kan de onderneming flexibel reageren op de wensen van de klant en werkstukken met de meest uiteenlopende geometrieën tegelijkertijd snel, eenvoudig en veilig opspannen.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.