Schmalz

Eenvoudig automatiseren

Bij automatisering gaan verschillende grijpersystemen en technologieën hand in hand. Integrators moeten er zeker van zijn dat alle componenten vlot samenwerken en naadloos data en informatie kunnen uitwisselen. Schmalz ondersteunt hen hierbij met softwaremodules, online gereedschap, slimme producten en kennis over vacuüm - van het ontwerp tot het lopende proces.

Met de nieuwe PXT-configurator kunnen integrators hun eigen individuele grijper creëren, die ze later ook kunnen uitbreiden en aanpassen aan nieuwe situaties.

De weg naar vacuüm automatisering begint met een plan. Alleen wie een systeem goed ontwerpt, de levensduur van de gebruikte producten kent en rekening houdt met slijtage, zal uiteindelijk de in bedrijfname versnellen en ontevreden klanten voorkomen. Om dit risico voor eindklanten en integrators te beperken, zijn veel fabrikanten van robots, grijpers en componenten overgestapt op de ontwikkeling van vooraf gedefinieerde oplossingen met een hoger integratieniveau voor specifieke applicaties.

Online configurators versnellen de realisatie en ondersteunen de simulatie van het hele proces door CAD data te leveren voor de digitale twin. Met de nieuwe PXT-configurator creëren gebruikers hun eigen individuele grijper, die ze later ook kunnen uitbreiden en aanpassen aan nieuwe situaties en combineren met het MATCH einde-arm ecosysteem. Schmalz heeft veel knowhow verankerd in het gereedschap, dat uiteindelijk de samenstelling en afmeting van het apparaat voor de handling van lasten vergemakkelijkt.

Minder fouten, sneller aan de start

Zodra alle componenten op hun plaats zitten, komt gebruiksvriendelijkheid om de hoek kijken: hoe eenvoudiger de afzonderlijke systemen in te stellen zijn, hoe kleiner de kans op fouten. Tegelijkertijd wordt de automatisering sneller geïmplementeerd. De Schmalz Connect Suite vereenvoudigt en versnelt de implementatie van zowel intelligente Schmalz producten als IO-Link componenten van verschillende fabrikanten. Naast de in bedrijfname ondersteunt het systeem dat in staat is om te grijpen en te werken ook de bewaking, het onderhoud en de foutenanalyse via de webbrowser.

De app "Schmalz ControlRoom" is ontworpen voor een snel overzicht, directe parametrering en servicethema's zoals de inkoop van reservedelen. Het idee erachter: Iedereen gebruikt smartphones. Daarom rust Schmalz zijn intelligente componenten uit met een NFC-interface (Near Field Communication). Als de operator van het systeem zijn mobiele apparaat tegen de vacuümejector, schakelaar of grijper houdt, kan hij data van het proces registreren en evalueren of parameterinstellingen eenvoudig overbrengen naar een vervangend apparaat.

Bereid je voor op meer

Om economisch te kunnen automatiseren in een volatiele omgeving zoals we die nu meemaken, moeten de grijpersystemen aangepast kunnen worden. Operators van fabrieken hebben hiervoor aanpasbare en uitbreidbare componenten nodig: Flexibele grijperconcepten kunnen dan later ook extra taken overnemen. Mogelijke oplossingen van Schmalz zijn het modulaire systeem PXT of het multifunctionele eindarmplatform voor robots MATCH, dat de klant ook zonder integrator aan zijn nieuwe voorschriften kan aanpassen.

Naast flexibele hardware is er ook software nodig die aangepast kan worden. Een mogelijke oplossing komt van Glatten: Schmalz heeft speciaal voor reaching into the box het vision-besturingssysteem ivOS ontwikkeld - een open besturingssysteem dat robots, sensoren, picksoftware en grijpers eenvoudig verbindt en stuurt, ongeacht de vervaardiging. De afzonderlijke modules kunnen ideaal worden gecombineerd om een zeer breed scala aan applicaties af te dekken, terwijl het besturingssysteem hetzelfde blijft. Het is zelfs mogelijk om afzonderlijke modules zoals de grijpers of de picksoftware achteraf te vervangen. Hier brengt Schmalz voor het eerst kunstmatige intelligentie in het proces, bijvoorbeeld om de juiste grijpstrategie voor de gedetecteerde voorwerpen uit te voeren.

Voorzorgsmaatregelen tijdens bedrijf

Een regelmatige blik op de stromende data verzekert stabiele processen op de lange termijn. Integrators en operators van fabrieken moeten daarom mechanismen implementeren voor het bewaken, oplossen van problemen en updaten van de systemen. Zwakke punten en slijtage moeten in een vroeg stadium worden opgespoord, zodat ze op een planbare manier kunnen worden verholpen. Bovendien kunnen energieverspillers zoals poreuze pakkingen snel aan het licht komen. Hiervoor zijn systemen nodig zoals de Schmalz Connect Suite, die vooruitgeplanned onderhoud mogelijk maken: communicatieve vacuüm componenten die operationele data registreren en deze direct doorsturen naar het besturingssysteem, de cloud of een smartphone via IO-Link, Ethernet of NFC.

Wat effent de weg naar vacuümautomatisering? Selectiehulpen en gebruiksvriendelijke engineering tools voor planning, pakketten met oplossingen voor snelle integratie en kennis over vacuüm - integrators en operators van fabrieken vinden dit allemaal bij de vacuümspecialist.

Het MATCH einde-arm ecosysteem maakt snel en geautomatiseerd schakelen tussen grijpers, toekomstbestendige interfaces en nog veel meer mogelijk.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen