Schmalz

Obsługa ręczna • Motoryzacja • Części karoserii • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podnośnik rur JumboErgo do przenoszenia dachów

Zdejmowanie elementów z przenośnika wyprowadzającego prasy i ich ładowanie do dostarczonych nośników detali stawia wysokie wymagania w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa. Przedmioty obrabiane to często duże i ciężkie elementy, takie jak dachy, podłogi lub elementy konstrukcyjne.

Dzięki JumboErgo można szybko i łatwo obsługiwać elementy o wadze do 300 kg. Chwytaki mają specjalne przyssawki do blach, które są bardzo elastyczne i pochłaniają duże siły poprzeczne nawet na zaolejonych powierzchniach. Jednocześnie struktura powierzchni ciernej zapewnia, że nie dochodzi do odkształceń.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka