Manyetik Tutucular
- Manyetik kavrama
- Ferromanyetik iş parçalarının taşınması
Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi
Hızlı döngü süreleri ve yüksek operasyonel güvenilirlik, metal ve metal levhaların otomatik olarak taşınması için çok önemlidir. Schmalz'ın vakum teknolojisi, örneğin pres hatlarını birbirine bağlamak için portallarda ve robotlarda bir tutucu sistem olarak kullanılır. Kavrama çözümü, çok çeşitli ayrı vakum bileşenleri ile ayrı ayrı yapılandırılabilir ve tasarlanabilir veya belirli bir uygulama için bağlanmaya hazır bir kavrama sistemi olarak satın alınabilir.
Schmalz, metal ve sac metallerin taşınması için endüstrinin gereksinimlerini ideal şekilde karşılayan vantuzlar geliştirmiştir. Vantuz malzemeleri, yağlı veya sıcak yüzeylerde bile uzun bir hizmet ömrü sağlarken, optimize edilmiş şekil, dinamik işlemler sırasında dışbükey ve içbükey bileşenlerin kavranmasına ve kesme kuvvetlerinin emilmesine izin verir.
Schmalz ayrıca döngü sürelerini en aza indirmek için özel vakum jeneratörleri de sunmaktadır. Kompakt ejektörler SXMPi ayrıca enerji ve proses kontrolü için kapsamlı fonksiyonlara sahiptir.
Vakumlu Bağlama Teknolojisi
CNC işleme merkezlerinde, düzlemsel alt yüzeylere sahip düz metal iş parçalarının hassas ve güvenilir bir şekilde kelepçelenmesi gerekir. Matris plakalı vakumlu bağlama sistemi, mekanik, pnömatik veya hidrolik olarak bağlanması zor veya imkansız olan bileşenleri ve iş parçalarını bile etkili bir şekilde yerinde tutabilir. İş parçası mekanik durduruculara karşı konumlandırılır ve vakum kullanılarak kelepçelenir, bu da basit, bozulma olmadan işlemeye olanak tanır.
Sürtünme kapları, operatörlerin daha hızlı ilerlemeler ve daha yüksek kesme hızlarıyla çalışmasına olanak tanır. Bir matris plakası, sıkıştırma tırnakları veya sıfır nokta sıkıştırma sistemleri kullanılarak makine tablasına hızlı bir şekilde takılabilir. İş parçaları bir ayak şalteri veya manuel şalter kullanılarak kolayca ve güvenli bir şekilde sıkıştırılabilir ve serbest bırakılabilir.
Vakumlu Taşıma ve Vinç Sistemleri
Vakumlu kaldırıcılar, metal ve metal levhaların basit, hızlı ve güvenli bir şekilde manuel olarak taşınmasını sağlar. İş parçaları çok çeşitli şekillere, ağırlıklara ve özelliklere sahip olabileceğinden, Schmalz iki vakum kaldırıcı serisi sunmaktadır: vakumlu kaldırıcılar Jumbo ve vakumlu kaldırma cihazları VacuMaster. Her iki seri için de geniş bir yelpazede farklı vantuzlar mevcuttur. Özel olarak uyarlanmış vinç sistemleri ve pergel vinçler vakumlu kaldırıcıları tamamlar.
Metal ve metal levha endüstrisi için manuel vakumlu kaldırıcılar, ağır ve hantal iş parçalarının ergonomik bir şekilde taşınmasını destekler. Mıknatıslanamayan çelik türlerini bile kavrayabilirler. Vakumlu kaldırıcılar, iş parçalarının yatay olarak 90° döndürülmesine veya 180° döndürülmesine izin verir.
NEXO, beni yukarı kaldır.
Sadece bedeni değil, ruhu da canlandıran bir exoskeleton: Kullanıcıların eğik pozisyonlardan dik durmalarına yardımcı olan NEXO Pro öne eğilmeyi destekleyen Exoskeleton, iş günü boyunca hissedilir bir rahatlama ve daha fazla motivasyon sağlar.

Sac metal ve metal işleme endüstrisi için vakum teknolojisi
Vakum komponentleri otomatik prosesleri daha ekonomik hale getirir. Proses hızını ve sistem kullanılabilirliğini artırırken enerji tüketimini azaltırlar
Yüksek tutma kuvvetleri ve ortalamanın üzerinde yanal kuvvet emilimi ile sac metal işleme için özel olarak geliştirilmiş vantuzlar, sac metal ve gövde bileşenlerinin hızlı bir şekilde taşınmasını destekler
Üstün ozon ve yağ direncine sahip sac ve metal işleme için özel malzemeler yaşlanmayı önler ve vantuzun hizmet ömrünü uzatır
Vantuzun optimize edilmiş tasarımı, yağlı yüzeylere sahip iş parçalarının işlenmesini mümkün kılar. Çan şekli karmaşık konturlara esnek bir şekilde uyum sağlar. Vantuz monte edilebilir veya ayrı parçalar halinde tedarik edilebilir. Bu, bir üretim tesisinin yaşam döngüsü maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur
Uygulama alanları ve ortamları
Dar ve uzun kalıplanmış parçaların, özellikle ince duvarlı araç gövde saclarının, boruların veya profillerin taşınması
CNC metal işleme ve lazer kesim makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması
Boş ambalajların paketleyicilerde işlenmesi
Delikli saclar, karmaşık lazer kesimli parçalar, delikli ve kesikli sacların taşınması için yüksek tutma kuvvetlerine sahip manyetik tutucular
Ferromanyetik iş parçalarının taşınması
Yüksek sıcaklık uygulamaları için (örn. sıcak şekillendirme prosesleri)
Süreçlerin otomasyonu ve dijitalleştirilmesi
Otomasyon ve taşıma sistemlerinde negatif ve pozitif basıncı ölçmek ve izlemek için IO-Link arayüzlü elektronik vakum ve basınç anahtarı, proses verilerini hassas bir şekilde değerlendirir
Görsel veya dijital çıkış yoluyla sızıntı izleme, kestirimci bakım sağlar
Akıllı vakumlu kavrama sistemleri, optik algılama sistemleri ve cobot'larla birlikte otonom olarak çalışır ve örneğin intralojistikte ayıklama süreçlerini devralır
CNC işleme merkezlerinin esnekleştirilmesi
Vakum bağlama sistemi ile, üretici ve tipten bağımsız olarak herhangi bir CNC işleme merkezi modüler olarak yenilenebilir. Modernizasyon, birinci partiden itibaren verimli üretim süreçleri için sık ürün değişikliklerine yönelik hızlı ve esnek yeniden takımlamaya olanak tanır. Schmalz böylece yeni bir makineye yatırım yapmak yerine ekonomik bir alternatif sunuyor.
Maksimum tutma kuvvetleri sayesinde proses açısından güvenli bağlama
Sürtünme adaları tarafından iş parçasına ek bir kuvvet uygulanmadığı için naziktir
Vakum beslemesi ile otomatik aktivasyon ve deaktivasyon
Yağa ve ozona dayanıklı, aşınma durumunda ayrı ayrı değiştirilebilir. Tüm işlenmiş malzemeler soğutma yağları altında kullanım için özel olarak optimize edilmiştir
Özellikle beş eksenli işlemede iş parçası açıklıklarının imalatı
Sık iş parçası değişimleri için hızlı değiştirme, böylece kurulum süresini azaltır ve tutma kuvvetini artırır
Vakum blokları hortumlar ve engeller olmadan konumlandırılabilir
Manyetik kuvvet aracılığıyla vakum bloklarının ön fiksasyonu
Aşınmaya dayanıklı sızdırmazlık dudakları ve sağlam alüminyum yapı olumsuz koşullar için de uygundur
Düz yüzeylerde optimum enine kuvvet emilimi için özel sürtünme plakaları
Manuel vakumlu taşıma ekipmanı ile verimli makine yükleme
CNC lazer kesim makinelerinin, zımbalama ve bükme makinelerinin Schmalz'ın taşıma sistemleri ile yüklenmesi ve boşaltılması duruş sürelerini azaltır ve hassas iş parçası yüzeylerini korur
Metal profillerin ve bobinlerin döndürülerek taşınması manuel vakumlu taşıma cihazlarıyla da mümkündür
Yüksek taşıma yüklerinin taşınması
Özellikle ağır büyük formatlı sacların ve 2.000 kg'a kadar metal plakaların yatay olarak taşınması
Daha yüksek taşıma yükleri için özelleştirilmiş çözümler gerçekleştirilebilir, örneğin tonlarca ağırlığa sahip ağır çelik profilleri ve 60 m uzunluğa kadar çelik kesitleri taşımak için kaldırma cihazları
Basit, güvenli ve ergonomik kullanım
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.