Schmalz

Schmalz "Almanya'nın En İyi İşverenleri 2024 "ten biri

Glatten'de büyük sevinç: Vakum uzmanı Schmalz, Great Place to Work® tarafından verilen "Almanya'nın En İyi İşvereni" ödülünü yedinci kez aldı. Ödül, çalışanlarına özellikle cazip ve destekleyici çalışma koşulları sunan şirketlere verildi.

İnsan Kaynakları Başkanı Daniel Just, Köln'de "Almanya'nın En İyi İşvereni 2024" ödülünü kabul etti.

Schmalz, "Great Place to Work® - Almanya'nın En İyi İşverenleri" yarışmasında 501 ila 2.000 çalışan kategorisinde ilk 20'de yer aldı. Yarışmaya toplamda 1.000'den fazla şirket katıldı. "Bu ödül bizim için büyük bir onur. Bu başarıyı her şeyden önce çalışanlarımıza borçluyuz, çünkü onlar şirketimizi çalışmak için çok iyi bir yer olarak görüyorlar" diyor Schmalz İK Müdürü Daniel Just. Vakum uzmanı daha önce de "Great Place to Work®" yarışması kapsamında "Üretim ve Sanayide En İyi İşveren", "Baden-Württemberg'de En İyi İşveren" ve eğitim konsepti için "Great Start" ödüllerini almıştı.

Glatten merkezli şirket son yıllarda çalışanlarının çalışma ortamına büyük yatırım yaptı. "Çalışanlarımız için - ister üretimde, ister ofiste veya geliştirmede olsun - trendleri belirleyen çalışma ortamları yarattık. Modernliğe ve en son teknolojilerin kullanımına özel önem veriyoruz" diye açıklıyor Daniel Just. Schmalz'da bu aynı zamanda açık bir kurum kültürünü, şeffaf iletişimi ve modern bir geri bildirim kültürünü de içeriyor. LIFE+ yan haklar paketi ile şirket, çalışanların hem profesyonel hem de özel olarak kullanabilecekleri cazip yetkiler sunuyor. Bunlar arasında cazip ikramiyeler, kâr paylaşımı ve doğrudan şirket tesislerinde çok çeşitli kurslar yer alıyor.

Schmalz, 2004 yılından bu yana yedi kez "Almanya'nın En İyi İşvereni" ödülüne layık görülmüştür. "Great Place to Work®" yarışması, Almanya'daki en prestijli işveren ödüllerinden biridir ve çok çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket değerlendirilmektedir. Değerlendirme, yöneticilere duyulan güven, şirketle özdeşleşme, kariyer geliştirme fırsatları, sağlığın teşviki ve iş-yaşam dengesi gibi temel işyeri konuları hakkında çalışanlarla yapılan kapsamlı ve anonim bir ankete dayanmaktadır. Daniel Just, "Anket sonuçları kurum kültürümüzün temel değerlerini yansıtıyor ve bunların gerçekten yaşandığının bir kanıtı" diyor. Daniel Just sözlerine şöyle devam ediyor: "Geri bildirimleri ciddiye alıyoruz ve GPTW anketinden elde ettiğimiz bulguları, bir işveren olarak çekiciliğimizi sürekli olarak korumak ve teşvik etmek için kullandığımız tüm önlemlere dahil edeceğiz." Şirket şu anda dünya çapında 31 lokasyonda yaklaşık 1.800 çalışanı istihdam etmektedir.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git