Schmalz

Partikül ve bakterilere karşı sıfır tolerans

Temiz odalarda, en katı temizlik standartlarına uyum, ürününüzün kalitesini, güvenliğini ve maliyet etkinliğini belirler. En küçük partiküller veya mikroplar bile ürün kalitesi ve uyumluluk açısından geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilecek önemli aksaklıklara yapabilme potansiyeline sahiptir.
Temiz oda, hava saflığının sıkı bir şekilde düzenlendiği özel olarak kontrol edilen bir ortamdır. Burada havadaki partiküller özel filtrelerle en aza indirilir ve sıcaklık, nem ve hava akışı gibi faktörler yakından izlenir. Temiz odalar ISO 14644 veya GMP gibi standartlara göre sınıflandırılır ve en küçük kirliliklerin işlemleri veya ürünleri tehlikeye atabilmek ilaç ve yarı iletkenler gibi endüstriler için gereklidir.

Temiz odalardaki zorluklar - sağ teknoloji neden çok önemlidir?

Bu katı saflık standartlarına uyum sürekli bir zorluktur. Özellikle manuel çalışma adımları (çapraz) kontaminasyon riskini artırırken, aynı zamanda şirketler süreçleri verimli ve güvenli hale getirme baskısı altındadır. Uygulama gösteriyor:

Temel bilgilerden standartlara - kompakt temiz oda bilgisi

Temiz oda teknolojisinin temelleri

Temiz oda sınıflandırmalarından, teknolojinin köklerine ve test yöntemlerine kadar

Terminoloji

Temiz odalar hakkında bilmeniz gereken her şeyi basit ve pratik bir şekilde açıklıyoruz.

Temiz odalarda hassasiyet, güvenliğin anahtarıdır. Manuel operasyonların sınırlarına ulaştığı yerlerde, Schmalz'ın otomasyon ve taşıma çözümlerimiz gerekli güvenilirliği yaratır.
∼ Matthias Müller, Satış Müdürü, Vakum Otomasyonu

Temiz oda teknolojisi - güvenli ve verimli işlemler için anahtarınız

Temiz oda teknolojisi teknik bir yardımdan çok daha fazlasıdır. İşlemlerinizi mümkün olduğunca verimli hale getirirken hassas ortamlarda en yüksek temizlik ve güvenlik gereksinimlerini karşılamanın temelidir. Temiz oda teknolojisi, hava hazırlamadan yenilikçi vakumlu taşıma sistemlerine kadar kontrollü, kontaminasyonsuz bir ortam emin olmak için tüm sistemler ve bileşenleri içerir.

Schmalz, temiz odalarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış vakum otomasyonu ve taşıma çözümleri sunar. Bu çözümler hassas, standartlara uygun, hassas ve kontaminasyonsuz işlemlerin emin olmasını sağlar ve proses güvenilirliğine ve ürün kalitesine önemli bir katkıda bulunur.

Temiz oda çözümlerimiz

Schmalz'ın manuel taşıma çözümleri kolay temizlenir, kontaminasyona karşı dayanıklıdır ve sertifikalı malzemelerden üretilmiştir. Sağlam, düşük boşluklu paslanmaz çelik çelik konstrüksiyonu riskleri en aza indirir, katı gereksinimleri karşılar ve maksimum operasyonel güvenlik ve güven için ürünü ve süreci korur.

Aynı zamanda, vakum otomasyonu çözümlerimiz partikül emisyonlarını minimuma indiren ve hassas ürünün hijyenik imalatını emin olan aşınmaya dayanıklı malzemelerden yapılmıştır . Temizlemesi kolay vantuzlar daha kısa temizlik süreleri emin olmakta ve pahalı duruş sürelerini önler.

BİZİM ÇÖZÜMLERİMİZ

BİZİM ÇÖZÜMLERİMİZ

Vakum Otomasyonu çözümleri hakkında daha fazla bilgi

Vakum Otomasyonu çözümleri hakkında daha fazla bilgi

MANUEL TAŞIMA ÇÖZÜMLERI HAKKINDA DAHA FAZLA BILGI

MANUEL TAŞIMA ÇÖZÜMLERI HAKKINDA DAHA FAZLA BILGI

Sertifikalı saflık

Vakum Otomasyonu sektöründeki temiz oda çözümlerimiz, Stuttgart'taki Frauenhofer Üretim Mühendisliği ve Otomasyon Enstitüsü (IPA) tarafından temizlik ve temiz oda uygunluğu açısından test edilmektedir. Bu testler DIN EN ISO 14644-1'e göre Sınıf 1'den 10 kat daha temiz olan bir temiz odada gerçekleştirilir. Sonuç olarak, sistemler ve/veya malzemeler TESTED DEVICE® veya CSM® sertifika işareti ile sertifikalıdır. Enstitü bu çalışmasında, temizlik ve temiz oda uygunluğu alanındaki 30 yılı aşkın deneyim ve uzmanlık bilgisini çizim olarak kullanmaktadır.

Temiz oda sertifikalı ürünleri keşfedin

İlaç Üretimi için Malzeme Taşıma Sistemleri: PalPharma

İlaç sanayisindeki süreçlerin özel gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan çuval, konteyner ve varillerin güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlar

image.alt

İletişim

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL

Türkiye
+90 216 340 0121
schmalz@schmalz.com.tr
İletişim Formu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.