Schmalz

Tolerancia cero con partículas y gérmenes

En las salas blancas, el cumplimiento de las normas de limpieza más estrictas determina la calidad, seguridad y rentabilidad de su producción. Hasta las partículas o gérmenes más pequeños pueden causar trastornos importantes, con consecuencias de largo alcance para la calidad del producto y el cumplimiento de las normas.
Una sala blanca propiamente dicha es un entorno especialmente controlado en el que la pureza del aire está estrictamente regulada. Aquí, las partículas del aire se reducen al mínimo mediante filtros especiales, y factores como la temperatura, la humedad y el flujo de aire se controlan de cerca. Las salas blancas se clasifican según normas como ISO 14644 o GMP y son esenciales para sectores profesionales como el farmacéutico y el de semiconductores, donde las impurezas más pequeñas pueden poner en peligro procesos o productos.

Desafíos en las salas blancas: por qué es crucial la tecnología derecha

El cumplimiento de estas estrictas normas de pureza es un reto constante. Los pasos del trabajo manual, en particular, plantean un mayor riesgo de contaminación (cruzada), mientras que, al mismo tiempo, las empresas se ven presionadas para que los procesos sean eficientes y seguros. La práctica lo demuestra:

De lo básico a lo estándar: conocimientos sobre salas blancas compactas

Fundamentos de la tecnología de salas blancas

De los límites de clase a las bridas de la tecnología de salas blancas y los procedimientos de ensayo.

Terminología

Le explicamos todo lo que necesita saber sobre las salas blancas de forma sencilla y práctica.

En las salas blancas, la precisión es la clave de la seguridad. Allí donde el funcionamiento manual alcanza sus límites, nuestras soluciones de automatización y handling de Schmalz crean la fiabilidad necesaria.
∼ Matthias Müller, Jefe de ventas, automatización por vacío

Tecnología de salas blancas: la clave para unos procesos seguros y eficientes

La tecnología de salas blancas es mucho más que una simple ayuda técnica. Es la base para cumplir las máximas exigencias de limpieza y seguridad en entornos sensibles y, al mismo tiempo, hacer que sus procesos sean lo más eficientes posible. La tecnología de salas blancas incluye todos los sistemas y componentes que garantizan un entorno controlado y libre de contaminación, desde la preparación del aire hasta los innovadores sistemas de manipulación por vacío.

Schmalz ofrece soluciones de manipulación y automatización por vacío especialmente diseñadas para su uso en salas blancas. Estas soluciones garantizan procesos precisos, conformes a las normas, cuidadosos y libres de contaminación y contribuyen de forma decisiva a la seguridad de los procesos y a la calidad de los productos.

Nuestras soluciones para salas blancas

Las soluciones de manipulación manual de Schmalz son fáciles de limpiar, resistentes a la suciedad y están fabricadas con materiales certificados. Su robusta construcción de acero inoxidable de baja holgura minimiza los riesgos, cumple estrictas exigencias y protege el producto y el proceso - para una máxima seguridad de funcionamiento y confianza.

Al mismo tiempo, nuestras soluciones de automatización por vacío están fabricadas con materiales resistentes a la abrasión que reducen al mínimo las emisiones de partículas y garantizan la fabricación higiénica de productos sensibles. Las ventosas de fácil limpieza garantizan tiempos de limpieza más cortos y evitan costosos tiempos de inactividad.

NUESTRAS SOLUCIONES

NUESTRAS SOLUCIONES

MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN POR VACÍO

MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN POR VACÍO

MÁS SOBRE SOLUCIONES DE MANIPULACIÓN MANUAL

MÁS SOBRE SOLUCIONES DE MANIPULACIÓN MANUAL

Pureza certificada

El Instituto Frauenhofer de Ingeniería de Fabricación y Automatización (IPA) de Stuttgart comprueba la limpieza y la idoneidad para salas limpias de nuestras soluciones de automatización por vacío. Estas pruebas se llevan a cabo en una sala limpia que es 10 veces más limpia que la Clase 1 según DIN EN ISO 14644-1. Como resultado, los sistemas y/o materiales se certifican con una marca de certificación TESTED DEVICE® o CSM®. Para ello, el instituto se basa en más de 30 años de experiencia y conocimientos en el campo de la limpieza y la adecuación de salas blancas.

Descubra los productos certificados para salas limpias

Manipulación de materiales para la producción farmacéutica: PalPharma

Manipulación segura y eficiente de sacos, contenedores y bidones, diseñados para satisfacer las exigencias específicas de los procesos farmacéuticos.

image.alt

Contacto

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Alemania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Formulario de contacto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.