Schmalz

Arama sonuçları

Sonuçları filtrele

Kategori

2 sonuçtan 1 - 2'si

Basın bülteni

FQE-V tutucu sistemi: Boyut ve şekilden bağımsız tutma yeteneği.

Yeni FQE-V vakumlu alan tutucu ile vakum uzmanı Schmalz, robotik uygulamalar ve farklı boyutlardaki iş parçası geometrilerinin otomatik taşınması için ölçeklenebilir bir tutucu sistemi sunuyor.Yeni FQE-V ile Schmalz, robotik uygulamalar için modüler ve ölçeklenebilir bir tutucu sistemi geliştirdi. Farklı boyut ve şekillerdeki iş parçalarının güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar. Özellikle hızlı proje planlaması gerektiren uygulamalarda avantaj sunar.Vakum uzmanı Schmalz, FQE serisini daha da geliştirerek FQE-V modelini ekledi. 230 × 120 mm ile 400 × 280 mm arasında değişen boyutlara sahip yeni alan tutucu, daha fazla esneklik sunar. Bu sayede, farklı boyut ve şekillerdeki iş parçalarını hassas ve güvenli bir şekilde taşıyabilir. Vakum plakası boyutları ve vakum deliği ızgarası serbestçe ölçeklenebilir, böylece farklı iş parçalarına kolayca uyarlanabilir. Akıllı tasarım araçları, FQE-V'nin çeşitli uygulamalara hızla adapte edilmesini sağlar. Bu sayede, parti boyutu 1 üretim süreçlerinde standart hale gelir.Schmalz bu yeni geliştirmeyi iki versiyonda sunmaktadır. FQE-V-M dış, FQE-V-X ise entegre, özellikle enerji verimliliği yüksek bir vakum üreteci ile donatılmıştır. Bu, kullanıcıların yüksek düzeyde işlem güvenilirliği ile ekonomik operasyondan yararlanmasını sağlar. Kontrol vanaları de entegre edilmiştir. Modüler hafif tasarımı ile yeni alan tutucu, ağırlığı önemli ölçüde azaltır ve böylece etkili yük kapasitesini artırır. Sızdırmazlık elemanı olarak farklı şekil ve malzemelerde vantuzlar ve süngerler mevcuttur. Ses yalıtımı, yakındaki çalışanlar için gürültü kirliliğini en aza indirir.Kullanıcılar farklı şekillere sahip geniş bir emme tepsisi paleti arasından seçim yapabilirler. Bunlar standart olarak dikdörtgen, yuvarlak veya ovaldir. Bununla birlikte, herhangi bir serbest form da ölçeklendirilebilir - örneğin bir T şekli. FQE-V'nin yenilikçi dizaynı ISO TS 15066 gerekliliklerini karşılamaktadır ve bu nedenle insan-robot işbirliğinde (HRC) sabit taşıma görevleri için idealdir. Alan tutucu, otomatik taşıma sırasında da etkileyicidir - intralojistikte hat sonu ambalajlama veya otomotiv, bardak ve elektronik sektörlerindeki ürünlerin hassas tutulması için. FQE-V, nesnelerin farklı alma konumlarından taşınmasını sağlar. Örneğin, dış ambalajdaki iş parçası katmanlarına hassas bir şekilde dalabilir veya sert olmayan karton kutuları paletleyebilir. Tutucu boyutları serbestçe ölçeklendirilebildiğinden, kullanıcılar FQE-V'yi dış ambalajdaki malları katman katman doldurmak için de kullanabilir.

Video

Lojistik uygulamaları için Alan Gripper Sistemi FQE-V Xc ve Hafif Alan Tutucu ZLW

Alan Gripper Sistemi ve Hafif Alan Tutucu ile farklı ürünlerin esnek ve hassas bir şekilde taşınması. Daha fazla bilgi burada!Bu videoda, ürünlerimiz olan Alan Gripper Sistemleri FQE-V Xc ve Hafif Alan Tutucular ZLW'nin küçük kartonları nasıl verimli ve hassas bir şekilde taşınabileceğini öğreneceksiniz. Alan Gripper Sistemi FQE-V Xc, farklı boyut ve geometrilerdeki ürünlerin taşınması için tasarlanmış esnek bir tutucu sistemidir. Ürünleri çeşitli konumlardan alabilme özelliği sayesinde, kolaboratif robotlarla sabit uygulamalarda veya tam otomatik proseslerde etkin şekilde kullanılabilir.Başlıca kullanım alanları arasında alma ve yerleştirme görevleri, hat sonu paketleme ve ürünlerin dış ambalaja katman bazında yerleştirilmesi yer alır. Serbestçe ölçeklendirilebilen tutucu boyutları, sistemin projeye özel gereksinimlere tam uyum sağlamasına olanak tanır.Enerji tasarruflu, entegre vakum üretimi ve düşük gürültü seviyesi sayesinde sistem, hem ekonomik hem de işyeri dostu bir çözüm sunar. Ambalaj, otomotiv, cam ve elektronik gibi çeşitli endüstrilerde güvenle kullanılabilir. Hafif Katman Tutucu ZLW, otomatik paletleme işlemleri ve iş parçası katmanlarının taşınması için özel olarak tasarlanmıştır. Değişken uzunluk ve genişliği ile farklı ihtiyaçlara esnek bir şekilde uyum sağlar. Hafif tasarımı, daha düşük taşıma kapasitesine sahip robotların kullanılmasını sağlayarak başlangıç maliyetlerini düşürür. Vakum plakası tasarımı, belirli iş parçaları için optimize edilmiştir ve enerji verimliliğini daha da artırır. ZLW; paketler, poşetler, kavanozlar, teneke kutular ve kovalar gibi çok çeşitli öğeleri taşıyabilir. Yükseklik telafisi için yaylı flanş ve özelleştirilebilir sızdırmazlık malzemeleri gibi opsiyonel özellikleriyle çok yönlü ve uyarlanabilir bir çözüm sunar. Bu yenilikçi sistemlerin operasyonlarınızı nasıl dönüştürebileceğini bu videoda keşfedin!

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git