Schmalz

Zoekresultaten

Filterresultaten

Categorie

1 - 2 van 2 resultaten

Persbericht

FQE-V grijpersystemen: onafhankelijk van grootte en bouwvorm

Met de nieuwe vacuüm vlakke grijper FQE-V biedt vacuümexpert Schmalz een vrij schaalbaar grijpersysteem voor robotica en geautomatiseerde handling van werkstukgeometrieën van verschillende grootte.Met de nieuwe FQE-V heeft Schmalz een modulair, vrij schaalbaar grijpersysteem voor de robotica ontwikkeld. Hiermee kunnen werkstukken van verschillende grootte en bouwvormen veilig worden handling. Applicaties profiteren van een bijzonder snelle projectplanning.Vacuümexpert Schmalz heeft de serie FQE verder ontwikkeld en aangevuld met de FQE-V. Met afmetingen van 230 × 120 mm tot 400 × 280 mm is de nieuwe vlakke grijper nog flexibeler in zijn afmetingen en geometrie. Zo maakt hij een nauwkeurige en veilige handling mogelijk van individueel gevormde werkstukken, ongeacht hun formaat. De afmetingen van de afmeting vacuümplaat en het gatenpatroon zijn vrij schaalbaar. Applicaties kunnen de FQE-V snel en eenvoudig aanpassen aan verschillende werkstukken met behulp van slimme ontwerpen. Zo wordt bestelgrootte 1 de standaard.Schmalz biedt deze nieuwe ontwikkeling in twee versies aan. De FQE-V-M is uitgerust met een externe, de FQE-V-X met een geïntegreerde, bijzonder energieefficiënte vacuümgenerator. Hierdoor kunnen gebruikers profiteren van een zuinig bedrijf met een hoge procesbetrouwbaarheid. De stuurkleppen zijn ook geïntegreerd. Dankzij de modulaire lichtgewicht constructie vermindert de nieuwe vlakke grijper het eigengewicht aanzienlijk en verhoogt zo de effectieve bufferinhoud. Zuignappen in verschillende bouwvormen en materialen en schuim zijn leverbaar als afdichtelementen. Geluidsisolatie minimaliseert geluidsoverlast voor werknemers in de buurt.Gebruikers kunnen kiezen uit een breed pallet zuignappen met verschillende bouwvormen. Deze zijn standaard rechthoekig, rond of ovaal. Elke vrije vorm is echter ook mogelijk, bijvoorbeeld een T-vorm. Het innovatieve ontwerp van de FQE-V voldoet aan de voorschriften van ISO TS 15066 en is daarom ideaal voor stationaire handlingtaken in mens-robot-samenwerking (MRC). De vlakke grijper maakt ook indruk in geautomatiseerde handling - voor end-of-line verpakking in intra-logistiek of voor gevoelig grijpen van producten in de sectoren automotive, glas en elektronica. De FQE-V maakt handling van voorwerpen vanuit verschillende grijpposities mogelijk. Hij kan bijvoorbeeld precies in werkstuklagen in buitenverpakkingen dippen of buigslappe kartonnen dozen palletiseren. Omdat de afmetingen van de grijper vrij schaalbaar zijn, kunnen gebruikers de FQE-V ook gebruiken om goederen in buitenverpakkingen laag voor laag te vullen.

Video

Vlakke grijpersysteem FQE-V Xc en lichtgewicht vlakke grijper ZLW voor logistieke applicaties

Flexibele en nauwkeurige handling van verschillende producten met vlakke grijpersystemen en lichtgewicht vlakke grijpers. Meer informatie vind je hier!In deze video leert u hoe onze producten, de vlakke grijpersystemen FQE-V Xc en de lichtgewicht vlakke grijpers ZLW, efficiënt en nauwkeurig kleine dozen verwerken. Het vlakke grijpersysteem FQE-V Xc is een flexibel grijpersysteem ontworpen voor de handling van producten met verschillende afmetingen en geometrieën. Het systeem kan items vanuit verschillende posities oppakken en wordt vaak gebruikt in stationaire applicaties met samenwerkende robots of in volledig geautomatiseerde processen. Typische toepassingen zijn pick-and-place taken, end-of-line verpakkingen en het laag voor laag vullen van goederen in buitenverpakkingen. Dankzij de vrij schaalbare afmetingen van de grijpers kan het systeem precies worden aangepast aan projectspecifieke eisen. De energieefficiënte, geïntegreerde vacuümopwekking en het lage geluidsniveau maken het systeem zowel economisch als werkplekvriendelijk. De grijpersystemen zijn geschikt voor verschillende industriesegmenten, waaronder verpakkingen, automotive, glas en elektronica. De lichtgewicht vlakke grijper ZLW is speciaal ontworpen voor geautomatiseerde processen voor het palletiseren en handling van werkstukken in lagen. Met zijn variabele lengte en breedte past hij zich flexibel aan verschillende behoeften aan. Het lichtgewicht ontwerp verlaagt de initiële kosten door het gebruik van robots met een lager payloadcapaciteit. Het ontwerp van het aanzuigrooster is geoptimaliseerd voor specifieke werkstukken, wat de energieefficiency verder verbetert. De ZLW kan een breed scala aan voorwerpen hanteren, zoals verpakkingen, zakjes, potjes, blikjes en emmers. Met optionele functies zoals een geveerde flens voor hoogtecompensatie en aanpasbaar afdichtingsmateriaal biedt de ZLW een veelzijdige en aanpasbare oplossing. Ontdek in deze video hoe deze innovatieve grijpersystemen uw bedrijfsactiviteiten kunnen veranderen!

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen